Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM6260-Q1
工具/软件:
您好的团队、
我的客户 Bosch 正在将 PCM6260-Q1 用于他们的项目、SCH 如下所示。
e2e.ti.com/.../PCM6260_5F00_0801.pdf
它们遇到 MICBIAS 输出异常问题、即当连接 MIC 输出为 1.xV 时、且 断开 MIC 输出为 0V 时。 此问题很难重现、可能需要 2-3 天来重现此问题。 故障率 3/400 个单元。
寄存器设置如下所示:

看起来他们使用的设置正确、您是否有调试此问题的理想? 感谢您的支持
此致、
张晓伟