This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:MICBIAS 输出异常

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548183/pcm6240-q1-micbias-output-abnormal

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM6260-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch 正在将 PCM6260-Q1 用于他们的项目、SCH 如下所示。

e2e.ti.com/.../PCM6260_5F00_0801.pdf

它们遇到 MICBIAS 输出异常问题、即当连接 MIC 输出为 1.xV 时、且 断开 MIC 输出为 0V 时。 此问题很难重现、可能需要 2-3 天来重现此问题。 故障率 3/400 个单元。

寄存器设置如下所示:

看起来他们使用的设置正确、您是否有调试此问题的理想? 感谢您的支持

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我们团队中的许多人现在都不在办公室、请等到下周才能收到回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、

    您可以就这种情况提供帮助吗? 谢谢

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    今天我们再次重现了这个问题。 当发生问题时、我们会测试引脚电压并发现 U33S_PERI=BSTVDD=2.1V、BSTOUT=1.6V 且 MICBIAS=1.2V。 在正常条件下、 U33S_peri 应该为 3.3V、因此我们怀疑 PCM6260 会导致 U33S_peri 3.3V 压降。

    然后、在这种问题情况下、我们会在未关闭电路板电源的情况下断开 L1401、U33S_peri 恢复到 3.3V。  关闭板电源并重新连接  L1401、然后再通电后、问题将消失。

    您以前遇到过这样的问题吗? 您能为问题分析提供一些建议吗?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议移除每条输入线路上拉至 MICBIAS 的肖特基二极管。  

    我还建议将具有 MICBIAS 错误的单元放置在 EVM 上、并在客户测试板上放置一个没有二极管的新 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我建议移除每条输入线路上拉至 MICBIAS 时的肖特基二极管。  [/报价]

    我将要求客户尝试此操作。

    我建议移除每条输入线路上拉至 MICBIAS 时的肖特基二极管。  [/报价]

    该电路以前在不同项目上有百万台 MP、但从未遇到过这个问题。

    然后、我们在此问题条件下断开 L1401、而无需关闭电路板电源、U33S_peri 恢复到 3.3V。  关闭主板电源并重新连接  L1401 后、打开电源、问题就会消失。
    [/quote]

    那么 PCM6260 是否可能导致 U33S_PERI 下降? 这个问题是非常不同的复制,我们应该测试何时满足这个问题下一次?

    此致、

    张晓伟

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我没想到您对电感器的评论。 我们通常建议在 100MHz 电感器处使用 600Ohm。 电流电感器可能会过大、这会减慢 BSTVDD 的充电速度、延迟启动、或限制电流并导致 MICBIAS 欠压。

    用户指南中列出了 EVM 上使用的确切电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    [报价 userid=“528774" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548183/pcm6240-q1-micbias-output-abnormal/5968674 ]电流电感器可能过大、这会减慢 BSTVDD 的电荷、延迟启动或限制电流并导致 MICBIAS 欠压。[/报价]

    这不是 100%重复的问题、大多数情况下电路板工作正常。 复制此问题需要 2-3 天甚至更多的时间。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    [报价 userid=“528774" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548183/pcm6240-q1-micbias-output-abnormal/5968674 ]我们通常建议在此处使用 600 Ω 的 100MHz 电感器。 电流电感器可能过大、这会减慢 BSTVDD 的充电速度、延迟启动或限制电流并导致 MICBIAS 欠压。

     在查看 EVM 用户指南时、我在 100MHz 电感器中没有看到使用了 600 Ω。

    我们观察到的结果是 发生问题时 BSTVDD 始终为 2.1V。  那么 PCM6260 是否可能导致 U33S_PERI 下降?  当电路板工作正常时、U33S_peri 为 3.3V。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    是的、我认为这可能是问题所在。 BSTVDD 电源应该是稳定的 3.3V。

    为了确保正常运行的完整性检查、BSTOUT 应始终比编程的 MICBIAS 值高~1V 至 1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    是的、我认为这可能是个问题。 BSTVDD 电源应是稳定的 3.3V。[/报价]

    PCM6260 是否具有寄存器来指示 BSTVDD 错误或异常运行中的升压? 当发生此问题时、我们不会看到任何寄存器异常。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、此功能没有诊断寄存器。 我建议更换电感器并注意任何不稳定性问题、或者将该器件放置在 EVM 上以使受控环境进行评估。