This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:使用 OPA1678 前置放大器(5V 电源)从驻极体胶囊发出的高频噪声和松散的声音

Guru**** 2527350 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552873/opa1678-high-frequency-noise-and-muffled-sound-from-electret-capsule-with-opa1678-preamp-at-5v-supply

器件型号:OPA1678
主题: OPA1622 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我将设计前置放大器 驻极体电容式麦克风 使用 OPA1678 的链接 。 我从 A 为电路供电 5V 实验室电源

放大后、我观察到:

  • a. 声音消沉 与麦克风分离、和

  • a. 高频噪声很小 叠加信号。

我已经创建了 我的电路的基本原理图 并希望获得以下方面的反馈:

  1. 建议电阻器/电容器值 驻极体胶囊的输入和增益级。

  2. PCB/布局/布线最佳实践 降低噪声和保持信号质量。

  3. 需要确保的任何其他建议 干净、透明的放大 都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mruts:

    [报价 userid=“665406" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552873/opa1678-high-frequency-noise-and-muffled-sound-from-electret-capsule-with-opa1678-preamp-at-5v-supply 建议电阻器/电容器值 用于驻极体胶囊的输入和增益级。

    我不确定您的麦克风能够驱动 100k Ω||100k Ω 而不会在输入端失真(您可能不必要地将输入加载到下游)。 请检查麦克风的偏置和输出规格。 C1 和 50k Ω 是 HPF 滤波器。 我不确定是否需要 C2(这也可以用作分压器,麦克风可能无法驱动 C2,输入可能失真)。  

    22pF 应使用 NP0/C0G 类型、而不是 X7R 陶瓷电容器。

    这是您的电路。

    e2e.ti.com/.../OPA1678-Audio-noise-08132025.TSC

    [报价 userid=“665406" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552873/opa1678-high-frequency-noise-and-muffled-sound-from-electret-capsule-with-opa1678-preamp-at-5v-supply PCB/布局/布线最佳实践 降低噪声并保持信号质量。[/报价]

    尽管您使用的是单声道 音频输入、但您可以考虑使用 OPA1622 布局作为指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou172/sbou172.pdf?ts = 1755029989155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA1622EVM

    要确保的任何其他建议 干净、透明的放大 采用 5V 电源。[/报价]

    OPA1678 在单个电源轨中采用最小 5Vdc 时无法正常运行、请参阅输入 Vcm 和 Vout 摆幅要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,错误,R8 是 5.9k 和感谢帮助 — 这是非常有用的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mruts:  

    如果您有其他问题、敬请告知。 我现在要把它关闭。 如果您有其他问题、仍可以打开该主题。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我展示一下使用 OPA1678 的同相运算放大器电路(由 5V 或 12V 电源供电)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mruts:  

    您能否向我展示您使用 OPA1678 的同相运算放大器电路(由 5V 或 12V 电源供电)?

    这是我的看法。 OPA1678 是封装中的双路运算放大器、您可以使用其中一个来配置 6VDC 基准。  

    e2e.ti.com/.../OPA1678-Audio-noise-08142025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来令人难以置信、感谢您的帮助、对于要使用的电容器类型是否有任何注意事项?  抱歉、如果我占用了您的太多时间、这似乎是最好的 提问机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mruts:  

    对于 1uF、100nF 等旁路电容器、您可以使用低 ESR MLCC 电容器、也可以使用低 ESR 聚合物电解电容器(Ta 类型)。  

    在音频信号路径中、请使用 C0G/NP0 类型、其值通常<= 100nF;如果您无法获得所需的值、可以考虑将这些值并联或更改 CR 值 (HPF)、例如 OPA1678 的输入块。

    如果找不到所需的 C 值、您可以考虑低漏电铝电解电容器(双极型或非极型)

    请避免使用 X7R/X5R/Y5V 高电介质材料((II 类和 III 类陶瓷类型)。  也尝试避免在音频信号路径中使用 Ta 电容器。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond