This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:TAD5212 SASI 接口选项 TMD 至 I2S

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545451/tad5212-tad5212-sasi-interface-options-tmd-to-i2s

部件号:TAD5212
主题中讨论的其他器件:DIT4192

工具/软件:

您好、

我有一个应用程序、想在 TDM 模式(8 个音频通道)下使用 4x Tad 5212 DAC。 TDM 数据通过各种 TI 产品从 SoC 发送到 DAC、这在这里没有挑战。

在我的应用中、我想使用 SPDIF 接口(例如使用 DIT4192)将这些通道中的 2 个发送到另一个设备。 由于大多数常见的 SPDIF 发送器不支持 TDM、因此我需要某种 TDM 到 I2S 的转换。

TAD5212 提供 2 个 ASI 接口:PASI 和 SASI。 我的想法是在 TDM 模式下使用主音频接口 PASI 并将数据转发到 DAC。 TAD5212 具有某种内部环回模式、因此我想知道辅助接口是否可配置为 I2S 模式、以及是否使用 TEH 环回模式(时隙 4 和 5)发送 DAC 数据。

请参阅应用手册  

TAX5X1X 同步采样速率转换(修订版 A)

意味着这样可以实现、但两个 ASI 配置为相同的模式。

您能否确认我的 TDM 和 I2S 转换想法与 TAD5212 配合使用?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    是的、您可以按照您描述的方式进行操作。 我还检查了它的作者,它是可行的。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿拉什,谢谢您的答复。 我将订购样片板并对其进行测试。 请注意、在 PPC3 插件 (TAC5x1x-Q1) 中、选择 TAD5212 时无法设置 ASI 的 TX 信息。 我假设这是因为我的用例不是“标准“用例。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    该器件具有许多可能的配置。 通常、给定器件的 GUI 会配置大多数标准选项、但不一定是所有选项。 请通过  此用例告知我们您的测试情况。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我已经收到电路板。 设置器件有点困难。

    在其中一个示例中、第 11 页介绍了混音器。

    w a0 17 40 #不带自动检测功能的 SR 转换器
    W a0 18 40 #使用 PASI FS 作为主 FS
    W a0 2c d0 #启用 DAC、侧链和环回混频器
    W a0 00 11 #设置 PAGE 0x11
    w a0 0c 00 40 00 #将主通道 1 路由至 LDAC2 混频器、满标度
    w a0 14 40 00 00 #将主通道 2 路由至 RDAC2 混频器、满量程
    w a0 4c 00 40 00 #将 AUX 通道 1 路由至 LDAC2 混频器、满标度
    w a0 54 40 00 00 #将 AUX Ch2 路由至 RDAC2 混频器、满量程
    w a0 5e 40 00 # ADC 环回通道 1 至 SC_LDAC2 混频器与 LDAC2 混合、满量程
    W a0 64 40 00 # ADC 环回通道 2 至 SC_RDAC2 混频器与 RDAC2 满量程混合

    是否有更多关于混音器如何工作的详细文档? 数据表提供的信息非常稀疏。 此外、示例代码引用了数据表中似乎不存在的寄存器 0x4C、0x54、0x5e 和 0x64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    通常、您可以在产品页面中找到应用手册。 我找到了 2 个有关 TAx5x1x 的应用手册、 对于  混频器/多路复用器、您可以更好地参考它们:  

    SLAAED3A–2023 年 10 月–2024 年 5 月修订  :  TAx5x1x 器件的模拟输入配置、混合和多路复用

    SLAAER9–2025 年 5 月  TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字通道混频器 — 配置和应用

    我相信第 11 页是一个拼写错误,我很快检查了页面 ,在我看来应该是 第 17 页,例如第 17 页 的 0x4C 是 ASI DIN 混音器,似乎与“将 AUX 通道 1 路由到 DAC2 混音器“的注释相匹配。  我会让团队知道 这件事、 以便他们能够在需要时进行纠正。

    如果您使用的是 GUI、则可以在 GUI 中设置混频器、然后读取其设置的寄存器(以查看正在更改或影响哪些寄存器/页)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这很有帮助。 让它使用环回模式工作。

    关于上述代码片段:0x11 = 17d、因此页面是正确的。 我的坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!  

    此致、

    Arash