This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:DAC 和 ADC 通道

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555591/pcm3168a-dac-and-adc-channel

器件型号:PCM3168A


工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据、6 个通道用于 ADC、8 个通道用于 DAC。

但在寄存器级、ADC 有 7 个通道

DAC 有 9 个通道

因此、您能否说明哪些通道/寄存器未使用 ADC 和 DAC 衰减

谢谢您、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    第 0 个通道用于同时控制所有通道。 各个通道的索引从 1 开始、因此寄存器中包含正确数量的 ADC 和 DAC 通道。

    此致、
    Jeff McPherson