This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:在 PCM1802 参考设计中替换钽电容器的影响?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549855/pcm1802-impact-of-replacing-tantalum-capacitors-in-pcm1802-reference-design

器件型号:PCM1802


工具/软件:

图 28 所示的典型电路图中有四个钽电容器。

数据表的第 10.1.1 节也提到了钽电容器。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/356711/中提到 、由于 PCM1802 发布时钽电容器在尺寸/电容方面具有优势、因此它用于 C3 和 C4。 然而 Don Dapkus
没有提到关于 C5 和 C6 的任何内容。 同样的原因是否适用(即使用铝电解电容器替换这些钽电容器而不降低性能是否安全)?

鉴于最初发布的是 11 多年前、最佳实践是否有任何进展或变化、使得如今更适合使用不同类型的电容器(例如 MLCC)?

我还想确认相同的注意事项是否适用于 C5 和 C6、或者铝电解电容器或 MLCC 等替代电容器类型是否更适合替代 C3、C4、C5 和 C6。

此外、假设使用相同的 PCB 布局、用另一种类型的钽电容器替换钽电容器是否会导致任何明显的性能下降(给定相同的输入信号时的输出质量)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、并在下周初回复您。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lakshmi Narasimhan Badrinarayanan ,感谢您的答复。 这是一段时间以来,你上次回答,所以我只是想检查你,以防你忘记了这一点。 希望就此问题提供任何最新情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟响应表示歉意。

    对于 VREF1/2 引脚去耦、建议遵循数据表中提到的指南。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 C3 和 C4 呢? 使用 10uF 铝电解电容器和 0.1uF 陶瓷电容器是否会优于 10uF 钽+ 0.1uF 陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如原始主题中所述、铝电解电容器可被视为钽电容器的替代方案(并联 0.1uF 陶瓷电容器以降低 ESR)、但使用 10uF MLCC 可能会导致性能下降。

    为了获得数据表中所述的最佳性能、始终建议遵循数据表中所述的指南。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan