This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:关于元件的焊盘尺寸和 NSMD/SMD 规格。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556066/tpa2015d1-regarding-the-land-size-of-the-components-and-the-nsmd-smd-specifications

器件型号:TPA2015D1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户需要的文档提供了有关 PCB 设计期间 TPA2015D1 的焊盘结构和尺寸(而不是焊球)的信息。

从我在 TPA2015D1 产品网页上看到的内容来看、DSBGA 封装信息完全包含在文档 YZH0016 中。

但是、不清楚本文档第 1 页底视图中显示的圆圈是代表焊球还是元件侧焊盘。


您能否提供文档、其中包含有关组件周围 PAD 结构的详细信息?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    数据表第 38 页中的内容应可用于 PCB 设计过程。 这是焊盘图案示例。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的支持。

    我认为数据表第 38 页中的信息与金属屏蔽和 PCB 侧有关。

    但是、客户要求的是第 37 页所示组件侧的焊盘图案信息。

    在上图中、蓝色圆圈是否表示焊球尺寸?
    在下图中、将浅绿色圆圈解释为焊盘图案尺寸是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    球形尺寸位于上一页:

    焊盘图案提供了几个选项、在这两种情况下、顶部焊盘图案示例图中所含焊盘直径相同、为 0.245:

    • 阻焊层定义为阻焊层下金属的较大部分、阻焊层开口定义了焊盘尺寸。
    • 定义的非阻焊层是阻焊层中的一个更大的孔、在金属焊盘和阻焊层之间留出一些空间。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师