This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_Studio:与抽取的输入模块相混淆

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1557366/aicpurepath_studio-confused-by-the-decimated-input-module

部件号:AICPUREPATH_Studio
Thread 中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

工具/软件:

您好、

我正在使用 PurePath Studio 在 TLV320ADC3101 上设计 DSP 流水线、但我对框架和抽取输入之间的关系非常困惑、帮助页面上显示“任何处理流程的第一个组成部分都是框架。   之后、用户可以确定其设计中需要内插和/或抽取滤波器。  “、对于 TLV320ADC3101  、有两个选项 ADC3x01 4x 和 ADC3x01 2x、“相应的“输入源为 Dec4xIn 和 Dec2xIn、在 Pure Path 中、还有一个可用选项: Dec1xIn。

我想知道我是否必须选择“匹配的“框架和抽取的输入源、sya 4x 到 4x、或者我可以使用另一个类似 4x 的框架和 2x 的输入源、这 Dec1xIn 有什么作用? 我也可以使用它吗?

请提供任何意见。

此致、

禹城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuzu

    抽取量取决于所需的采样率、这与内部时钟以及 Δ — Σ 转换器的工作原理有关。 如果右键点击该框架、则可以访问相应的帮助文件、并指定应使用哪些采样率和抽取量:  

    4 倍抽取应用于其中包含 4 倍抽取的框架。 所以、是的、它们应该匹配。 1x 是其他框架、因此这是 1x 抽取的来源、出现在输入/输出列表中。 该软件不是很智能,所以它不会删除所有选项,不会像预期的那样使用您的硬件。

    此致、
    Mir