This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:0dBu 信号输入仅得到 70dB 的 SNR 电平

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, PCM1863, TAA5212, TLV320ADC6140, PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558812/pcm1863-0dbu-signal-input-only-got-snr-level-of-70db

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: TAA5212、TLV320ADC5140、 TLV320ADC6140PCM6340-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户正在测试 PCM1863、输入信号来自 XLR 连接器。

当它们使用 0dBu 电平输入信号、并且仅 SNR 电平为 70dB 时、性能低于数据表。

您能否查看原理图和 PCB 布局、并提供一些意见来解决这个问题? 谢谢!  

PCM1863 PCBA: e2e.ti.com/.../AUD_2D00_PCB.pdf

PCM1863 原理图:e2e.ti.com/.../AUD_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    存在单位不匹配。

    0dBu 不是器件的满量程。 客户将 0dBFS 与 0dBu 混淆。

    满量程电压接近 8.6dBu(假设为单端)

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路设计是按照24dbu的信号输入来设计、就是输入24dbu的信号进过运放后送给PDM1863的信号是4.2Vrms、满量程电压。μ s

    我们的指标要求是在输入0dbu的时候、pcm1863输出是 Ω 24dbfs来测试信噪比和THD参数、要满足以下要求 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    由于涉及前置放大器电路、我建议首先断开前置放大器电路、并使用数据表所述的 4.2mV 输入信号验证 ADC SNR 隔离。 SNR 测量值将等于 SNR+N THD @–60dBFS (4.2mVrms)+ 60dB。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了是在36.116这样 μ s

    理论上最高能到50db、差异还是比较大。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    下面是前置放大器电路、您能为我们提供有关 XLR 信号前置放大器电路的建议来解决此问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    测量值显示 36dB、但需要添加 60dB 才能处理–60dB 输入信号。 因此 ADC 的 SNR ~96dB。

    Henry、

    该团队并不是纠正前置放大器的最佳专家。 我建议您联系支持所用运算放大器的团队、因为他们将会是对低噪声改进进行评价的优秀专家。 根据 Jie 共享的数据、前置放大器电路会将 SNR 降低约~26dB。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff Henry   

    您们好:μ s

    我们用了两种测试方式。μ s

    1、音频信号发生器的信号不进过运放、输入4.2mv的信号测试出来的信噪比是36db左右、

    2、音频信号发生器的信号进过运放、输入4.2mv的信号测试出来的信噪比是33.7db左右、

    从测试情况来看运放有些影响、但不是致命的。从优化运放的电路来提升指标目前看起来很有限、主要还是要优化PCM1863、或者更换信噪比更高的音频adc、请两位帮助评估一下、由于我们没有评估版不太确定优化PCM1863电路布局是否一定能达到我们的指标要求。

    从数据手册里的信噪比数据指标看、最坏情况是97db、我们测试出来是比较接近这个值了 μ s

    如果按照理论的选型来看理论上满量程(24dbu)最坏情况的信噪比是97db、输入信号0dbu的情况理论信噪比是97db –24dB=73db  

    和我们测试的值70db比较接近、看起来优化的空间不多了、不知道我的理解是否准确。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我相信我们的理解是一致的。 该值是在单个器件上还是多个器件上?

    我们当然可以推荐更高性能的器件。 TAA5212 或 TAA5112 将是该器件的升级版。 它们不是引脚对引脚的、因此需要重新设计、但性能要高得多。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff 您好 á lez

    Δ V  和立体声3.5mm输入的mic Δ V 感谢解答、由于我们要支持立体声的xlr输入的line   

    TAA5212的输入声道不够、看起来TLV320ADC6140 、TLV320ADC5140 和  pcm6340-Q1 适合我们的应用、

    TLV320ADC6140 、TLV320ADC5140 输入的范围是2v μ V rms、Ω

    pcm6340- q1是10v μ V 、Ω

    使用 Ω TLV320ADC6140 、TLV320ADC5140 看起来需要加运放和我们现在的电路结构类似。Ω  

    如果使用pcm6340 Ω、是否可以通过电阻分压、来满足输入24dbu输入的情况下送给pcm6340 Ω q1是10v Ω 、这里使用运放和使用电阻分压的方式性能上的主要有哪些差异请教 Ω Jeff 在没有评估版的情况下这块有什么好的评估方法吗?Ω

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    您可以为任何 ADC 输入使用电阻分压器。 这是一种衰减信号的常见低成本方法。 请务必选择低阻值电阻(100 欧姆或更低)、因为高阻值电阻会增加噪声。 代价是运算放大器将提供有源滤波并缓冲信号、但这些器件实际上并不需要这样做。 由于您使用线路输入、与 ADC 的输入阻抗(2.5k Ω 或更高)相比、与 XLR 和麦克风 IN 的外部连接的输出电阻可能非常低、因此缓冲可能不是问题。  

    您可以使用同一个 PCM1863 器件来试验电阻分压器、看看它有什么效果。 但是、我强烈建议为您认为最适合您的器件获取评估板。 我认为 PCM6340-Q1 非常适合您的线路输入、因为所需的衰减较小。 如果在获取 EVM 板时遇到问题、敬请告知。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff 您好:á lez

    感谢解答、我们验证一下、谢谢。μ s