This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:在不同电压下驱动 PDM 麦克风和 I2S。

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561899/pcmd3180-driving-pdm-mic-and-i2s-at-a-different-voltage

器件型号:PCMD3180


工具/软件:

您好的团队、

我收到了一个有关 PCMD3180 外设电源的问题。

IC 是否可以在 1.8V 下驱动 PDM 输入和在 3.3V 下驱动 I2S?

我查看了电源文档、但不确定哪个电源用于哪个 IO。 您能否确认?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    PDM 输入与 AVDD 相关、而不是与其他数字引脚一样与 IOVDD 相关。 请参阅数据表的第 7 页。

    因此、如果 AVDD 为 1.8V、那么您的需求是可以实现的。

    此致、

    Jeff McPherson