This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:如何设置 PLIMIT

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1560679/tpa3111d1-how-to-set-plimit

器件型号:TPA3111D1


工具/软件:

我很难理解如何根据数据表计算 Plimit 电压。 表 2 中的值对我来说没有意义。 我看过其他几篇论坛帖子、但没有得到任何澄清、支持文档和图表似乎相互矛盾。

如果我遵循上述公式、对于第一组表值:
PLIMIT = 1.92V
VP = 4* PLIMIT = 7.68V

RL = 4 Ω。
Rs =~240m Ω、如数据表中所示

对于未削波功率、使用这些值会得出 Pout=5.88W

POUT = 1.25*Pout 未削波=~7.4W

这远小于表中所示的 10W、并且没有接近 15Vpp 的器件。

而是从 1VRMS 输入开始、20dB 增益=>系数 10。

然后得到 10Vrms 输出=>~14.14Vpeak 输出电压。 这更接近表中显示的 15Vpp、但略小一些。 我不确定这两种情况下如何计算 15Vpp。  
使用 14.14Vpeak 幅度、输出功率接近 20W



最终、我希望为 PVCC 关闭 24V 电源、而我将使用 8 Ω 扬声器、并希望将输出功率限制为 3W。 我计划将增益设置为 32dB

根据图 7 的图、如果增益为 20dB、我预计 Plimit 的电压将接近 1V。 我需要了解如何调整该公式以实现 32dB 的增益。 希望您能提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Carissa Pocock、

    公式是计算方法、table2 是某些设置的测试结果。 通常、计算数据与实际结果略有不同、可用作参考。

    输出功率也与输入信号和增益设置相关。请参阅图 15、功率限制在某些情况下会导致失真、因此必须定义目标功率和 THD 级别。 或使用最大输入信号计算未削波输出信号、最终结果使用 1.25Pout (10% THD)。

    例如、最大输入信号为 0.15Vrms、增益为 32dB、因此未削波输出为 6V rms、在这种情况下、8 欧姆负载上的未削波功率约为 4W 未削波 ((8/(8+2*0.24)*(6*1.414))^2//8。  如果您要将此信号限制为 3W(在本例中,可能是 THD 为 aournd10%)、请使用 POUT=1.25P unclip、计算输出电压为 6.57Vp、您可以将初始值的正弦值设置为 1.64V、然后对其进行测试并根据结果进行调整。

    但如果输入信号远高于 0.15Vrms ,比如 1rms ,而增益设置仍然是 32dB ,未削波输出可以达到 40vrms(忽略电源的限制),在这种情况下,如果仍  将脉冲设置为 1.64V,输出电压限制在 6.57V 左右, THD 将远高于 10%,因此输出功率降低到比 3W 大。

    通常、脉冲与输入信号、增益、目标功率、负载电阻、输出信号 THD@目标功率等有关。 计算得出的值可用作参考、但需要进一步的测试。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin-

    感谢您提供的信息。 我继续从网站上获取了该器件的 Tina TI 仿真数据。
    https://www.ti.com/lit/tsc /冲击 054

    我按照最初的仿真设计、使用 Plimit = 24VDC 对您的示例进行了仿真。 我按照文本框中的说明更改了其他参数。 我得到的扬声器输出功率约为 4.4W、符合预期。





    如果我连接到 6.9V 电源、例如由 GVDD 输出、根据数据表第 4 页、我预计不会出现功率限制。 但是、输出电压 OUTPN 似乎被限制为 PLIMIT 引脚上的电压 (~6.9V)。 因为 8.4Vp 超过 6.9V 峰值。  仿真是否不正确? 仿真中的 PLIMIT 引脚实际上是否代表 4 倍于器件 PLIMIT 处的电压?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行澄清、我将 6.9V 源连接到 PLIMIT 引脚、如下所示。 PVCC 引脚电压、 它仍为 24VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carissa Pocock、

    最好是在电路板上进行测试。 这个虚拟电压轨是 PLIMIT 引脚电压的 4 倍。 仿真 真的很令人困惑。 无论如何、结果应该在电路板上进行验证。 并根据测试结果进行调整。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wenbin。

    这回答了我关于 Plimit 仿真的问题。 似乎可以很轻松地在下载的文件中添加仿真说明、以帮助解决未来有关 TI 器件的 TI 仿真的问题。  

    假设我们无法正确信任仿真结果、并且必须购买开发板引脚顺序才能正确设计该器件。  我们不会继续使用此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carissa:

    这个虚拟电压轨是 PLIMIT 引脚电压的 4 倍。 实际上、如果要进行仿真、另一种方法是将功率电平设置为目标电平、以检查输出功率和失真电平。  

    关于仿真文件、我将在内部进行检查。

    但请注意、如前所述、仿真或计算只应作为参考。 实际输出 可能有一些差异、最终的 BOM 应基于测试。 并且该测试应在 EVM 或实际客户电路板上进行测试。  

    BR、

    Wenbin