This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:子混合 Scratch L/R 寄存器功能

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568076/tas3251-sub-mix-scratchl-r-register-function

部件号:TAS3251


工具/软件:

我正在查看 TAS3251 工艺流程文档。 处理流程 5 和 6 具有以下寄存器:  SUB MIX Scratch L 副混合 Scratch R 。 它们的作用是什么?

谢谢、

SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

     副混合 Scratch L 和副混合 Scratch R 寄存器 可用于调整 立体声 2.2(低音扬声器/高音扬声器)配置中可用的低音单声道混音器的截止频率。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    嗯、听起来不对、 原因如下:

    1. 在过程流程 3 和 4 低音单声道混频器中、有自己的双二阶寄存器(即页面 0x11 和 0x12)
    2.  子混合 Scratch L 的描述说:“子通道混合器 Scratch L 输入增益 “。 这是文档中的错误吗?
    3. 工艺流程 5 和 6 的默认值很奇怪。 一个设置为 0x00800000 、另一个设置为 0x00000000。 将两者设置为相同的值更有意义、不是吗?
    4. 如果这是电阻器的真正功能、那么电阻器本身的名称将是非常不合适的。

    是否确定设置 截止频率 是它们的功能?  

    谢谢、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    我试图找到有关这些寄存器的更详细的文档、找到后会回复您。  

    每当我在 PPC3 中调整低音单声道混合的截止频率时、它会写入 SUB MIX scratchL/R 寄存器。  这并不是他们唯一的功能、当我调整截止频率 PPC3 时 、也会写入您提到的第 0x11 和 0x12 页上的低音单声道混频器寄存器。  

    PPC3 中的低音单声道混合功能仅在 2.2 低音扬声器/高音扬声器配置中可用、因此我假设寄存器的默认值差异与低音扬声器/高音扬声器配置有关。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的跟进。 你明白了吗?

    (很遗憾,由于我无法理解我对 PPC3 的访问权限遭到拒绝。 否则,我会自己弄清楚这一点,而不会打扰你的这些问题。)

    谢谢、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    我联系了我们的设计团队、但这款器件很旧、因此在开发该器件时没有任何设计人员、我找不到有关这些寄存器的更多文档。 到目前为止,我已经确定了低音单声道混合写入 scratchR/L 寄存器,但我不能告诉你,他们的唯一功能是什么。

    关于 PPC3 访问权限、如果您使用了个人电子邮件、这很可能是它被拒绝的原因。 如果您能共享终端设备/应用、我们应该能够帮助您访问。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    好的、我的最终应用是工作室显示器/台式扬声器、主要是消费类电子产品。  

    谢谢、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    我们的营销团队应该已批准您下载 PPC3。 如果下载时仍遇到问题、请告诉我。  

    此致、

    Sebastian