This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:静态电流

Guru**** 2916630 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572086/opa2134-quiescent-current

器件型号:OPA2134


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我们收到了客户关于 OPA2134 静态电流的咨询。

客户已指出测量值与数据表中所述值之间存在差异。

根据数据表、静态电流指定为典型值。 4mA 和最大值 每个放大器的 5mA。 然而、基于对五个器件进行的测量、客户观察到:

  • v+:约为 1.75mA
  • v-:约为 2.00mA

我们已经确认这些器件是在 FFAB 工厂制造的。

您能否告知其他客户是否报告过类似的查询?  

此致、
Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该器件更改了晶圆厂并进行了设计更改。 预计电流会更低。 通常、新器件的设计符合旧规格或性能优于旧器件。 目前、旧车型和新车型都在市场上。 在旧库存耗尽之前、产品数据表规格保持不变。 如果新器件中的任何参数更差、则会更新数据表。

    产品变更通知

    希望这对您有所帮助。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    那么、在这种情况下、由于电源电流较低、这是否意味着新器件被认为优于旧器件、因此旧版本缺货后数据表不会更新?

    客户认为此变化应该反映在数据表中。

    此致、
    Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komatsuda:  

    未针对 IQ 更新数据表、因为较低的 IQ 符合规格且优于旧器件。 目前、由于旧器件和新器件可在市场上购买、因此数据表目前具有更高的规格。 旧库存用完后、想法是更新数据表、使其反映新器件。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    非常感谢您的答复。 我明白。
    顺便说一下、您能否提供有关  OPA2134 静态电流值变化的数据? (新版本)

    粗略的数据不会有问题。

    此致、
    Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Komatsuda、

    旧版本的 OPA2134 每个放大器具有 4mA 的典型 IQ 值。

    新版本的 OPA2134 每个放大器具有 1.8mA 的典型 IQ 值。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    非常感谢您提供有关新版本中典型值的信息。
    我知道、一旦市场上不再提供旧版本、数据表就会更新。
    您能否告诉我旧版本是否仍在制造中?
    我想知道数据表更新的预期时间。

    此致、
    Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komatsuda:  

    旧版本不再生产。 旧版本仍在市场上的库存中。 很难准确说明数据表未来将在何时更新。 目前、由于两种器件都在市场库存中、因此产品数据表仍然是最坏情况规格。  

    此致、  

    Chris Featherstone