This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:增益误差

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573700/pcm1754-gain-error

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:TAD5112TAD5242

工具/软件:

我困惑不解这些器件中增益误差的来源(整个音频 DAC 系列、而不仅仅是 1754)。 我本以为它会小得多。 ±2%对于数字设备来说似乎很多 — 因此我一定不能理解它的来源。

如果我想获得最佳增益误差、应该选择哪个音频 DAC? 还是它们都以相同的方式工作并且具有相同的错误机制?

我想使用它为逆变器生成 50Hz 基准,并且需要一定的精度,以便器件可以并联)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    2%的增益误差(相对于传递函数理想斜率的偏差)  在 我们的所有人看来是通用的 音频 DAC 。 我快速检查了一下、它们的典型增益误差为 2%。 我们使用的较新音频 DAC TAD5xxx 系列(如 TAD5112 或 TAD5242) 具有较小的增益误差。  

    下面是一篇与增益误差相关的帖子 、您也可以查看该帖子。

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709847/dacs-offset-and-gain-error-interpretation 

    您可能希望查找 非音频 DAC、您 可能会 发现增益误差小得多的非音频 DAC。  

    如果 非音频 DAC 适合您、您需要在标题中发布具有较小增益误差的非音频 DAC 新问题、以便将其发送到正确的团队。  如果您对我们的音频 DAC 有任何疑问、请点击此处继续。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来较新的器件可能会更好一点! 音频 DAC 看起来是该应用的不错选择、因为我可以通过 S/PDIF 向它们发送数据。