This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:TAS6511-Q1 更改 RTLDG 功能的可配置导频音

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573590/tas6511-q1-tas6511-q1-change-configurable-pilot-tone-for-rtldg-feature

器件型号:TAS6511-Q1


工具/软件:

您好应用团队:

  我们希望使用 TAS6511-Q1 实时负载诊断功能来监测扬声器输出阻抗。 关于数据表、6511 可以生成内部导频音->默认值 6Hz、–36dbfs。  

我们仍然需要考虑  添加另一个脉冲正弦控制音调(例如,10Hz,低电平)以进行延迟测量。 但是、我们的工程师担心在同一信号路径中使用两个低频控制音调 可能会相互干扰、尤其是额外的脉冲正弦音调可能会影响放大器 RTLDG 阻抗监控的精度或可靠性。

您能否帮助您就以下 3 个问题发表意见?  

  1. 额外的外部低频音调是否会干扰用于 RTLDG 的内部导频音调?
  2. 如果是、是否建议调整导频音频率(通过寄存器设置)或外部音调频率以避免重叠?
  3. 当与其他低频控制信号一起运行 RTLDG 时、我们是否应该遵循一些最佳实践或限制?

谢谢你  

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy

    1.很可能是的,它会干扰

    2.我们强烈建议不要使用额外的外部低频音调,但如果确实需要这样做,我会将外部音调调整到更高的频率,同时避免导频音调的谐波。 您需要进行一些测试才能实现它  

    3. 您是否可以访问此文档?  TAS6584-Q1 实时负载诊断。 第 2 节可能会有所帮助。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    10Hz 导频音由于与频率非常接近、导致信号干扰 AMP 的 6Hz 导频信号。

    为防止这种情况、建议的频率间隔是多少? 具体来说、两个导频音之间应该有多少 Hz? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最令人担忧的是、很难控制 AMP 的 6Hz 导频音和外部提供的新导频音之间的相位。 如果混合信号具有–180C 相位、可能会使最终信号电平太小、则会出现错误报告故障。

    要添加另一个导频音 、至少要确保 1 个参数与原始参数、信号电平或频率相差很大、以便混合信号在任何可能的相位组合下都不会太小。 建议频率为原始 6Hz 的 10 倍、或信号电平与原始–36dBFS 至少相差 6dB。

    这些是理论上的假设,我们没有真正的研究或测试数据使用,不能提供目前的充分保证。