Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1
工具/软件:
您好应用团队:
我们希望使用 TAS6511-Q1 实时负载诊断功能来监测扬声器输出阻抗。 关于数据表、6511 可以生成内部导频音->默认值 6Hz、–36dbfs。
我们仍然需要考虑 添加另一个脉冲正弦控制音调(例如,10Hz,低电平)以进行延迟测量。 但是、我们的工程师担心在同一信号路径中使用两个低频控制音调 可能会相互干扰、尤其是额外的脉冲正弦音调可能会影响放大器 RTLDG 阻抗监控的精度或可靠性。
您能否帮助您就以下 3 个问题发表意见?
- 额外的外部低频音调是否会干扰用于 RTLDG 的内部导频音调?
- 如果是、是否建议调整导频音频率(通过寄存器设置)或外部音调频率以避免重叠?
- 当与其他低频控制信号一起运行 RTLDG 时、我们是否应该遵循一些最佳实践或限制?
谢谢你
Roy