This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:关于 TPA3220 的短路电流保护

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573579/tpa3220-regarding-the-short-circuit-current-protection-of-the-tpa3220

器件型号:TPA3220


工具/软件:

您好的团队、

感谢您的支持。

(+) TPA3220:关于 TPA3220 的短路电流保护 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

  • 关于上面附图中所示的输出电流、它是否表示电感器电流或器件输出通道的电流?
  • 了解复位不是自动恢复、需要外部触发器。
  • 客户需要具有以下规格的器件。 TPA3220 有任何合适的替代产品吗?

D 类放大器要求:

  • 单声道输出:100W
  • 器件应继续提供最大编程电流约 1ms、而不是在检测到过流时在几微秒内关断
  • 如果之后发生关机、则需要自动重试恢复
  • 当前考虑的设备:MAX9709

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    让我与团队讨论这一个问题。 我认为我们的器件不能长时间保持最大输出、以避免损坏器件。  为什么客户希望稍后触发过流保护?

    此致、
    悉尼北部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney-San、

    感谢您的支持。

    该应用充当火警接收器、通常在低功耗状态下运行。 它不会触发传统警报、而是使用语音指引。 但是、如果系统在警报期间由于 OCP(过流保护)而立即关闭、则会导致火警系统出现问题。 因此、客户需要在发生关断之前有延迟。

    在此基础上、您能否确认以下问题?

    在前面显示的图中、输出电流是代表电感器电流还是器件输出通道的电流?

    客户需要具有以下规格的器件。 TPA3220 是否有合适的替代器件?

    D 类放大器要求:

    • 单声道输出:100W
    • 如果发生过流检测、器件应继续提供编程的最大电流约 1ms、而不是在几微秒内关断
    • 如果发生关断、则需要自动重试恢复

    当前考虑的设备:MAX9709

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    但额外的延迟是足够长的时间、可能会损坏器件。 为了确保不会损坏器件、OC 关断速度非常快。 我不认为我们有一个器件会将 OC 关断延迟太长时间。  客户是否可以接受过电流警告?   

    此致、
    Sydney Northcutt