This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100 插孔检测原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576365/tlv320aic3100-jack-detect-schematic

器件型号:TLV320AIC3100


工具/软件:

您好!

根据 TLV320AIC3100 的数据表、我不确定我的原理图对于耳机插孔检测电路是否正确。  在订购电路板之前、我想请 TI 专家仔细检查此问题。 这是我目前的原理图。 预期的功能 是检测何时连接耳机、以便可以将扬声器放大器静音。 我的应用不需要麦克风输入、

你有任何反馈吗?

此致、

Miro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:

    关于耳机连接、您可能希望在 HPL 和 HPR 线路上使用交流耦合电容器、您的耳机是否需要接地? 通常、插孔上的套管连接应接地。  

    此外、您还应该在电源周围使用一些去耦电容器、有关示例电路配置、请参阅数据表中的图 8-1。 我还注意到、您的 RESET 引脚始终为高电平、您可能需要将其连接到 MCU、以便在需要硬件复位时将其下拉。 我们还建议将模拟接地和数字接地分开、它们可以在一个公共点(通常在芯片下方)聚集在一起。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您发送编修。 确实我错过了这样一个简单的事情,如将套管接地。 吸取的经验教训,我应该总是等待一夜之间的帮助后,盯着一个示意图太长.

    我现在添加了缺失的接地连接和交流耦合/去耦电容器、并完成了接地层的分离。

    回到我关于插孔检测的问题、插孔的接线现在是否正确? 假设 SLEEVE 引脚应连接到模拟地、我是否正确?

    此致、

    Miro

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:

    我与同事进行了验证、并意识到由于您没有连接麦克风、因此应该也将插孔上的环形 2 引脚接地、如所附图片所示。 然后、您的插孔将符合没有麦克风检测方案的耳机的预期。 是的、它是耳机的模拟接地!

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir