This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:展频检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1579359/tas5828m-spread-spectrum-check

器件型号:TAS5828M


您好的团队、

正在进行 TAS5828M EMI 调优的客户。

他们会收到有关展频设置的问题。  

  1. TAS5828M 是否支持三角 SS 和随机 SS 同时工作?

image.png

2.在数据表展频示例中,它显示了三角频率和展频 范围 2 频率,这 2 个频率的关系是什么?   

3.示例代码设置 0x6c = 0x03、根据表 8-4、它显示梯形频率为 24kHz、展频范围为 25%、这是数据表上具有注释的差异、您能帮助检查是否存在差异吗?

image.png

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在 24 小时后回复。 感谢您的耐心。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    1.我不确定这是以前测试过的。 我相信他们应该合作。 我可以在星期一上测试它并告诉您。

    2.展频范围是 d 类根据 fsw 输出的频率范围。 例如、 768kHz 时 10%的展频范围 fsw 的范围为 (768-((768 (.10)))/2) kHz 至  (768+((768 (.10))/2)。 三角频率是 d 类输出该范围的速度/频率。  

    3.我认为 0x03 是一个拼写错误,应该是 0x05。  

    此致、
    Sydney Northcutt