This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:TAS5828M EVM H 类输出可在没有输入信号的情况下显示持续的非零 PWM 占空比

Guru**** 2601625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578919/tas5828mevm-tas5828m-evm-class-h-output-shows-persistent-non-zero-pwm-duty-cycle-without-input-signal

器件型号:TAS5828MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5828M

您好、

我目前正在 H 级设置中结合使用 TAS5828M 和 LM51231 进行配置。 现阶段、我将使用评估板来测试系统。 我观察到、即使没有输入信号、H 类输出引脚 (GPIO1) 也会生成非零占空比。 (在两个不同的评估板上测试)

这是预期行为吗? 我预计它会降至零。

施加测试信号时、占空比会按预期变化、但绝不会降至零。 LM51231 尚未连接。 我使用 PVDD 设置为 24V 的实验室电源为评估模块 (EVM) 供电。 通过示波器监控 PWM 输出(连接了图像)。 下面提供了我的 H 类配置设置以供参考。

提前感谢!

pp3_setting1.png

pp3_setting2.pngSCR06.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我认为这是正确的行为。 在空闲时、器件将输出一个 PWM、该 PWM 后置滤波器等于升压/降压转换器 FB 电压。 这不会导致稳压器的输出发生变化。 此外、如果启用 H 类、则无论稳压器连接如何、放大器都将输出 PWM 信号。  

    此致、
    Sydney Northcutt