This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:反相 HPxOUT 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551468/tlv320aic3104-inverted-hpxout-signals

器件型号:TLV320AIC3104


工具/软件:

您好、

我需要说明  数据表(修订版 G)中 TLV320AIC3104 的功能图。

在§10.2 第一个 图中 ,我看到了一个逆变器后混频器的 HPxCOM 没有逆变器后混频器的 HPxOUT。

在§10.2 第二张图中, 它 不是 反相器,而是 HPxCOM…的混频器之后存在的跟随器

稍后在§10.3.7 图中, 在混音器…后 HPxCOM 上没有任何内容

我做了一个测试,通过路由相同的 DAC 信号通过 3 个不同的路径:

  1. 直通 L1 路径和 HPLOUT 混频器、信号为 反相 与原始 I2S 信号相比、HPLOUT 上的抖动更小
  2. 信号通过 L1 路径和 HPLCOM 混频器 完全相同 在 HPLCOM 上与原始 I2S 信号 (未反相)进行比较
  3. 通过 L2 路径(即混频器旁路至 HPLOUT)、 信号为  完全相同 与原始 I2S 信号 (未反相)相比

(3 令人惊讶、因为这意味着 L1 — 混频器路径和 L2 — 旁路路径具有不同的行为…)

测试 将指向 HPxOUT 混频器之后的逆变器、而 HPxCOM 信号之后没有逆变器、这 与§10.2 第一幅图…大致相反

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    我们的一位专家下周将探讨这一主题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    任何更新?

    谢谢

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    详细查看数据表、我们在图 10-17 中可以看到它是输出驱动器架构。 我认为 10.2 秒图与逆变器是正确的、因为它与此输出驱动器图相同。 您所描述的内容似乎遵循以下路径:  

    我的 2.1 和 2.2 想知道它在你的脚本中是如何连接的。 您能否提供用于更改路由的寄存器、以便我可以验证这是否是信号所走的路径?  2.2 对我来说似乎更有可能,并建议在 HPL 上的混音器内置一个逆变器,但 HPLCOM 没有一个逆变器。 或者、我们在 HPLCOM 上看到的 2.1 路由上的逆变器也可能在 2.2 路由上。 不过、我认为到目前为止最好的解释是混频器可能有一个反相器、或者在发送到 DAC 的数据中会进行我们预期之外的其他处理(任何数字处理都可能有一个额外的反相器)。 接下来、我将尝试执行模拟旁路路径、将 PGA_L 发送到 HP 混频器中、并查看是否还有反转现象。

    那么、您能否提供您的脚本以及寄存器转储? 我将能够在接下来的几天内对此进行测试。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    我花了几个小时对芯片行为进行故障排除、并将我的所有发现结果(包括寄存器配置)放在随附的 PDF 中。
    我的结论仍然是:在 HPLOUT/HPROUT 混音器之后有逆变器,而不是在 HPLCOM/HPRCOM 之后。

    您能否查看我的文档并确认您 观察到 与您相同的行为并得出相同的结论?

    谢谢、
    Matthieu

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104-Analysis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    今天是美国假期。 请耐心等待、我们的团队明天会与您一起跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    我想告诉大家、我已经将其交给我们的系统经理、我们将看看是否有任何能更好地解释输出逆变器/路径的设计文件。 我将在下一个星期三回到办公室、我可以检查是否也看到了相同的行为。 因为这是一个较旧的部分,没有人谁设计它已经在团队,所以这就是为什么我没有得到你在这里很快. 您是否 也在线路输出端看到反相信号、或者这是否与您担心的耳机输出不一致?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的留言—感谢您努力理解这一行为。

    TLV320AIC3104 是一款成熟可靠的器件、因此多年来遇到此类器件确实令人惊讶。

    在我的初步调查,我发现这个旧的帖子: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008103/tlv320aic3104-phase-of-hpxout。 大约有四年的历史、似乎其他人已经观察到了这种行为。 不幸的是、当时的调查没有取得很大进展。

    在我的电路板上、线路输出没有布线、因此很遗憾、我无法检查它们是否也受到影响。

    此致、

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    MIR 不在办公室、因此请预计响应会有一些延迟。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句、我已经联系了我们的设计团队、试图弄清楚这一点、并为您提供有关逆变器实际情况的更好答案。 很抱歉让您长时间挂起。 我将追逐一个解释,尽快得到你的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    是否有任何更新?

    距离我一直在等待关于这个问题的澄清已经有一个多月了。

    谢谢、
    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthieu:

    很抱歉、没有人从设计上回到我这里、所以我自己来测试一下。 我检查了你的脚本,并把它们放在我需要的格式,并将有时间在星期一来达到这个。

    另外、我可以问您的应用针对什么情况吗? 您是否只需要好奇心、或者所有 HP 选件的特定路由对于您的使用案例有重要意义?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了让您保持最新、我与一些设计成员保持了联系。 他们很慢地看着它。 我能够测试您的设置并看到与您相同的设置、因此我们同意 HP 路径中有额外的逆变器。 我希望设计团队帮助验证确切的位置、以便我们确定您更新后的方框图是否正确。 我们确认后、我将提出问题以更新整个器件系列的数据表、我们也可以发布 E2E 常见问题解答帖子。 当然,这个问题的简单解决方案是交换 HPxOUT 和 HPxCOM 上的导联,或 LO+和 LO-,但我知道这个问题并不是很需要解决方案,因为需要确认这些缺失的逆变器的位置,然后文档。 谢谢您提出这个问题、很抱歉、我们花了很长时间才得到确认。 这部分的设计师已经离开团队一段时间前,所以很难跟踪文件.

    此致、
    Mir