Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
工具/软件:
您好、
我需要说明 数据表(修订版 G)中 TLV320AIC3104 的功能图。
在§10.2 第一个 图中 ,我看到了一个逆变器后混频器的 HPxCOM 没有逆变器后混频器的 HPxOUT。
在§10.2 第二张图中, 它 不是 反相器,而是 HPxCOM…的混频器之后存在的跟随器
稍后在§10.3.7 图中, 在混音器…后 HPxCOM 上没有任何内容
我做了一个测试,通过路由相同的 DAC 信号通过 3 个不同的路径:
- 直通 L1 路径和 HPLOUT 混频器、信号为 反相 与原始 I2S 信号相比、HPLOUT 上的抖动更小
- 信号通过 L1 路径和 HPLCOM 混频器 完全相同 在 HPLCOM 上与原始 I2S 信号 (未反相)进行比较
- 通过 L2 路径(即混频器旁路至 HPLOUT)、 信号为 完全相同 与原始 I2S 信号 (未反相)相比
(3 令人惊讶、因为这意味着 L1 — 混频器路径和 L2 — 旁路路径具有不同的行为…)
测试 将指向 HPxOUT 混频器之后的逆变器、而 HPxCOM 信号之后没有逆变器、这 与§10.2 第一幅图…大致相反
感谢您的帮助!