This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:SPK 输出在 MCLK 下的噪声为 11.289Mhz

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1580189/tlv320aic3105-spk-out-has-the-noise-at-mclk-with-11-289mhz

器件型号:TLV320AIC3105


尊敬的先生:

我的客户发现、在以 11.289Mhz 频率在 MCLK 下测试 TLV320AIC3105 时、他们会在 SPEAK 输出端口处听到嘈杂的声音。

在查看原理图和寄存器设置后、您能否提供一些注释? 谢谢!

TLV320AIC3105 寄存器设置 (MCLK 为 11.289Mhz ):TLV320AIC3105IRHBR MCLK_MCLK.xls 11.289MHz 

TLV320AIC3105 原理图: TLV320AIC3105_schematics.jpg

 

MCLK 下的 TLV320AIC3105(具有 11.289Mhz 波形):

MCLK_11.289MHZ.PNG

MCLK 下的 TLV320AIC3105(12.7Mhz 波形):

MCLK_12.7MHZ.PNG

不带 MCLK 波形的 TLV320AIC3105:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    通过查看时钟设置、我发现 PLL J.D 对于内部时钟要求来说过高。 从数据表中可以看出:  

    如果中的 PLL CLK 为 MCLK、即 11.289 或 12.288MHz、J.D 为 32 且 R 为 2、则 PLL 的输出将高于 700MHz、远高于 110MHz 的内部限制。  

    因此、我建议将 J 值更改为 4、并按原样保留其余值、以 12.288MHz 作为 MCLK 实现更正常的 98.3MHz PLL 输出。 则采样率默认为 48K。 请告诉我您对此的看法。  

    我还建议关注寄存器 7、这包括 48K 或 44.1kHz 作为 fs (ref) 的选项。 这与 48K 情况下的 12.288MHz 预期 MCLK 和 44.1k 情况下的 11.289MHz 预期 MCLK 一起。 切换 MCLK 时、我建议也切换该寄存器以获得最佳性能。

    此致、
    Mir