This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:初始配置

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581037/pcm6360-q1-initial-config

器件型号:PCM6360-Q1


您好的团队、

您能否帮助提供以下设计的 PCM6360 初始配置? 4 通道差分输入模拟 MIC + 2 通道单端输入模拟 MIC、TDM 输出。

image.png我没有 PCM6360 的 PPC3 访问权限、因此请帮助生成示例 scrtipt、因为客户迫切需要调试电路板。

谢谢你

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    默认 ASI 格式为 32 位 TDM、默认输入格式为直流耦合差分麦克风。 因此、只有 Ch5 和 Ch6 更改为单端:

    W 90 50 30 #将通道 5 设置为单端麦克风输入

    W 90 55 30 #将通道 6 设置为单端麦克风输入

    默认情况下进行所有其他配置。 您可以在开始时添加软件复位 (w 90 01 01) 以确保这一点。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    一个额外配置、用于 在 TDM 总线上启用所有 6 个输出通道:

    W 90 74 fc

    此致、

    Garret