This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1 交流耦合扬声器配置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581432/tas6424e-q1-tas6424e-q1-ac-coupled-speaker-configuration

器件型号:TAS6424E-Q1


您好:

我们的客户计划在并联连接中配置 2 欧姆低音扬声器和交流耦合 4 欧姆高音扬声器、总阻抗不小于 2 欧姆、交叉频率为 3kHz。
在此配置中、他下面有一些问题。

1) 你能建议是否有任何钥匙要检查,或任何问题,如果这种配置?

2) 它是否有丢失直流/交流诊断检测的潜在风险,或任何要检查的钥匙?

TAS6424E.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Imi

     看起来适合使用、通常可以看到并联低音扬声器和高音扬声器。  

     诊断 如果所有扬声器都已连接/断开连接、则应该很容易找到。 仅低音扬声器断开连接、直流诊断应能够查明原因。

     但是、如果仅断开高音扬声器、直流诊断就找不到任何东西。 交流诊断能够找到测试结果存在一些差异、需要检查结果寄存器并进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的反馈。 此配置很常见、由于交流 耦合、客户应关注高频扬声器直流诊断。
    由于这种配置对我们的客户来说是新的、您能告诉我们这种设计的要点吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在放大器侧无需专门更改、但仍遵循数据表原理图和寄存器设置。