This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583075/ts3dv642-q1-schematic-review

器件型号:TS3DV642-Q1


您好 TI 支持团队:

请查看随附的多路复用器原理图。

请仔细研究一下、我们非常感谢您的反馈。

是否可以将输入 Dx+用于电信号输入?

 

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BI7000_5F00_CSI_2D00_Multiplexer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    原理图看起来没有问题:VCC 上存在电容器、电源电压处于器件规格范围内并且没有引脚悬空。

    要回答您有关 Dx+的问题;根据“建议运行条件“中的数据表、没有负信号输入会导致问题:I/O 的建议电压为 0V 至 3.6V。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    很抱歉、我的问题 不够准确。 我的意思不是负电压、而是差分时钟和数据负信号。 我们将差分正信号连接到多路复用器的差分负输入端。 这会导致问题吗? (请参阅随附的图片)

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    感谢您的澄清。

    是的、您所做的在电气方面是可以接受的。 TS3DV642-Q1 是一款无源双向开关。 Dx+Dx-引脚是对称路径、无论信号是正引脚还是负引脚、都会传递信号。

    结果很重要差分信号的极性已反转。  现在从 x+引脚发出的信号是原始负信号。  只要交换接收端的连接以纠正极性、这就不是问题。

    谢谢您、
    Arya