This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:音频接口外部时钟源不工作

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582611/cc8531-audio-interface-external-clocksource-not-working

部件号:CC8531


你好、团队  

我的目标是将 CC8531 射频芯片用于音频、  

如果射频处于从模式或主模式、则这是可以接受的  

但我需要将 I2S 接口配置为从模式、因为我需要将该器件连接到无法用作从 模式的 DSP、因此在从模式下需要 CC8531 I2S  

不幸的是, PurePath 工具不允许这,有没有 CC8531 的限制来配置 inn I2S 从设备?

 

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    查看数据表、外部时钟(引脚 21)应能够设置为外部时钟源、但此处的时钟可能参考 I2S 使用的时钟? 当您选择外部时、PurPath 中是否可能会出现不兼容问题?  

    谢谢、

    Alexander F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    我没有仔细研究过这一点、但您是否在外部音频设备中将“Custom Setup“标记为“Enabled",“,如果、如果是、则使用“Internal Without MCLK_“选项是否存在问题?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    营销经理

    感谢您的答复

    是的、我可以在射频主模式下将 I2S 设置为从器件(外部)、但问题是与另一个射频从器件配对失败  

    是否有任何问题?

    我的要求  

    1st CC8531-->RF-Master + I2S-SLAVE  ))))))   第 2 个 CC8531-->RF-SLAVE + I2S-MASTER  =>配对失败  

    1st CC8531-->RF-Master + I2S-MASTER)))))   第 2 个 CC8531-->RF-SLAVE + I2S-MASTER  =>配对 成功  

    当 I2S 处于从服务器(时钟源:外部) 模式时、配对有什么限制?

    -Nagendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagendra、

    下面是禁用了自定义设置的项目(与您之前在线程上发布的图像类似):

    然后、我将自定义设置更改为已启用、从而解决了外部时钟源错误:

    您是否能够复制此内容以解决您的问题?

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nagendra、

    我想澄清一下、以上回复是专门针对主器件的、对于从器件、即使我启用自定义设置、您也无法选择外部时钟源。 遗憾的是、PurePath Configurator 是与 CC85xx 器件交互的唯一途径、因此、如果这不适合您、我们可能没有其他途径。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, Alex 你是正确的,我可以更改时钟源作为外部在主模式,这对我来说是可以的,但问题是,如果我选择时钟源作为外部在主模式,我不能与另一个 CC85x 配对,这是奇怪的,无法理解,我需要设置 I2S 作为从器件(在射频主器件)我的要求,我的 DSP 只能在主器件中工作,任何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有,解决了这个问题,因为配对发生,但 RT 进入待机状态,所以需要在射频启动之前给予 DSP 的时钟,关闭这个线程