This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:无法为 ADC 加电、DEVICE_STATUS[1]读取 0xC0

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559589/tlv320adc5140-unable-to-power-on-adcs-device_status-1-reads-0xc0

器件型号: TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: PCM1690

工具/软件:

您好!

初始化 TLV320ADC5140 时遇到一些问题、无论我尝试配置如何、ADC 似乎未通电、如器件状态寄存器[1]所示、始终输出 0xC0。

我的预期配置是一个 TDM8 主器件、其前四个通道由该 IC 驱动。我可以看到 FSYNC 和 BCLK 在我所需的频率下脉动、但在 SDOUT 上未观察到任何情况。

我还尝试作为调试步骤遵循下面线程中推荐的命令序列、但最终得到相同的结果 0xC0。

e2e.ti.com/.../tlv320adc5140-unable-to-powerup-the-input-channels-dev_sts0-and-dev_sts1-indicate-channels-are-not-powered-up

IC 用于定制硬件平台、根据评估套件和数据表、看起来与建议的设计没有任何重大偏差。 关于 ADC 为什么可能无法上电、有什么建议吗?

谢谢、此致、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    您能否提供用于配置器件的 I2C 代码? 由于星期一是美国度假、请留出一些时间进行审核和回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    当然、请参阅下面的以了解命令和相关等待序列:

    w 01 01 #Software Reset
    
    #Wait 1s
    
    w 02 81 #Wake with Internal Regulator
    
    #Wait 1s
    
    w 07 20 #TDM Format, 24bits
    
    #Master mode, 24.576MHz, 48kSample, 192 ratio
    w 13 87
    w 14 47
    
    w 21 a2 #GPIO -> MCLK, ACT_WEAK
    
    w 73 f0 #Enable channel 1->4 in
    w 74 f0 #Enable channel 1->4 out
    
    w 3c a0 #Channel 1, line driven, single ended
    w 41 a0 #Channel 2, line driven, single ended
    w 46 a0 #Channel 3, line driven, single ended
    w 4b a0 #Channel 4, line driven, single ended
    
    w 75 60 #Power On ADC and PLL
    
    #Wait 1s
    
    r 77 #Returns 0xC0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    今天是美国假期。 请耐心等待、我们的团队明天会与您一起跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    I2C 从器件地址是否编程为任何位置? 我们通常以“w 98 00 00“格式写入命令、此处定义了:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    是的、很抱歉我在转置为您的命令格式时错过了对从器件地址的写入。 在我的配置中、两个地址引脚都处于高电平、从而产生地址 0x9E、并且可以轻松配置为使用跳线、以便在需要时尝试新地址。 但是、鉴于我看到器件的响应并且它正在适当地配置通信部分、我对我的寻址是否正确没有任何疑问。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于记录、我只是尝试将它们重新配置为低电平以获得 0x98 地址、最终结果相同、状态寄存器在查询时读数为“0xC0"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您能分享您的原理图吗? 如果您希望私下执行此操作、我可以发送连接请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我的计划经理核实这是否是一个选项、但我们有一个受控商品名称、在没有签署 NDA 的情况下、这可能是一个否。

    同时、我们将 ADC 与其他批次中的 ADC 交换、以排除 ADC 本身的问题、我们会尽快答复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    期待再次了解这一点。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您对此事的关注!

    遗憾的是、更换 ADC 没有任何影响、更换后的 IC 也会出现同样的问题。

    我们的一个硬件人员正在起草我们的原理图的修订版、以便我们可以分享它、他将在准备好后加入讨论。

    我的下一个怀疑是 µs 表中的要求“确保电源斜升速率低于 1V/μ s “、我想知道如果电源斜升速度过快、我将尝试减慢该过程、看看我们是否得到更好的响应。

    一旦我尝试过该操作、我就会回复。

    谢谢、此致、

    Philip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    非常感谢您的帮助!  我是 Philip 的同事。

    请在下面找到我们的电路。

    谢谢!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我尝试通过使用外部电源来减慢电源输入的上升时间、并手动将其升至 3V3。 仍然没有结果。 对下一步要尝试什么有任何建议?

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    乍一看、我认为您的 SHDNZ 连接可能会导致该问题。  为了实现正确的电源时序、此引脚应由处理器驱动、以便保持低电平。 请参阅此处:

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    SDHNZ 由 MCU 通过 J6 上的引脚 2 进行控制。 我在 MCU 将 SHDNZ 驱动为低电平的情况下为单元上电、等待至少 1s、将其转换为高电平、等待 1s、然后开始我之前指定的 I2C 通信。 通过观察配置后将 IC 驱动为高电平时的正确关断情况、我已经验证了 SDHNZ 引脚已连接并正常工作。

    我们现在有了内部评估套件、我将尝试从 MCU 驱动评估套件、以排除公式中的软件。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我现在看到、由于 J6 RST 引脚 2 上印刷了粉色 NC、我认为它没有连接。 我将继续研究这一点。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我在评估套件上看到了相同的结果。 这可能会导致配置问题。 为了验证我的理解程度、成功配置系统后、DEVICE_STATUS_1 是否应读取 0xE0?

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 SDOUT 上得到拼接的信号、但没有任何信号被视为有效帧:


    这同时会将 1KHz 正弦波诱导到输入 1 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎与在主模式下配置器件有关。 如果在配置 EVM 时放弃了主模式配置项、系统将愉快地启动、我可以看到我的音频数据从 DOUT 流式传输。

    我们可以在没有主模式的情况下执行、但如果该 IC 生成信号、那么对我们的设计来说确实很方便。 主模式是否有任何注意事项?

    我在主模式下将 MCLK 驱动到 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玩过 EVM 后、我意识到现在 EVM 驱动它自己的 MCLK、但是这没有任何变化、我仍然似乎无法从主模式输出数据。

    我们的定制电路板还在不处于主模式时工作、对于此论坛的未来读者、DEV_STS1 仅在时钟线路被驱动时读取 0xE0;如果时钟线路空闲、则寄存器读取 0xC0、尽管所有功能均已启用。

    与 EVM 一样、在定制硬件上运行主模式时仍然遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    以下是在主模式下设置该器件的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa382/sbaa382.pdf?ts = 1757081046118

    我认为您可能在代码中唯一遗漏的是寄存器 0x16 CLK_SRC 中的 MCLK_RATIO_SEL、用于设置 MCLK 和 FSYNC 比率。 当比率为 512 时、此命令将为“w 98 16 18“。

    我今天会尝试在我自己的 EVM 上运行 SDK、然后返回给您并提供结果。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我今天在 EVM 上进行了测试、发现该器件在主模式下遇到了一些类似的问题、而在从模式下工作正常。 我会将此问题上报给我的团队、并希望在下周某个时间给您解释。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret!

    再次感谢您查看此内容! 期待收到任何更新!

    我在我这边尝试了 CLK_SRC 建议、发现操作该寄存器对生成的 FSYNC 频率没有影响、我认为只有在自动时钟和/或自动 PLL 被禁用时才会影响?

    不管怎样、很遗憾它没有解决问题。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    感谢您的耐心、接下来可能需要一些时间来回应、因为我们团队的大部分成员都已离职。 如果您在下周中旬之前未收到任何消息、请再次联系。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我想与您联系、以获得有关此问题的任何最新信息。

    要在 EVM 上启用 DOUT、您应将 MCLK 信号直接连接到 GPIO 引脚 J13。  我注意到原理图上的 GPIO1 输入端有一个分压器、该分压器与 EVM 不同。 您的原因是什么? 我不确定这是否会导致器件收到的 MCLK 出现问题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的登记 — 我们使用的版本中未安装电阻器 R15 和 R16。  对于原理图中的混淆、我深表歉意。

    谢谢您、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我看到 — 应该没有问题那么. 您是否能够使主模式工作、或者选择继续使用从模式?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、

    我们一直不幸运地能够正常工作主模式、暂时暂停了对该芯片的进一步评估。  如果您的团队对我们可以尝试的事情有任何想法、我们很乐意再次启动。

    谢谢您、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    几个问题、我可以继续提供一些建议。

    您的输入是否进行了交流耦合? 我在原理图中的正输入端没有看到任何电容器。

    您是否能够 通过将 MCLK 直接连接到 GPIO1 在 EVM 的主模式下在 SDOUT 上获取数据?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我让 Adam 谈谈交流耦合。

    直接连接到 GPIO1 时、我无法在 EVM 套件的 SDOUT 上获得任何内容、但当时我没有意识到我与主板 (AC-MB) 注入的 MCLK 相冲突。 在隔离(仅使用 EVM)的情况下、我无法在主模式下从 SDOUT 获取任何内容。

    我尚未尝试将评估板 (PDK) 与主板分离并独立测试评估部分。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、

    感谢您的问题。  我们让 Philip 成为一款 1/8 英寸 TRS 分线板、它连接到 J1 - J4、以便轻松连接到不同的源。  它可根据需要使用跳线输入/输出交流耦合电容器。  但我们没有成功解决它们的电路内或旁路问题。

    剩下交给 Philip 来评论 SDOUT 状态。

    谢谢您、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    当 我使其正常工作时、我断开了 AC-MB 上的 MCLK、并且只连接到 GPIO1。 因此、EVM 上的“MCLK"测试“测试点在这种情况下不会显示信号、因为信号仅连接到 GPIO1。 我仍然在 AC-MB 上连接了 FSYNC、BCLK 和 DOUT。 如果您愿意、可以随时分享 EVM 设置的图片、我可以看一下连接。

    Adam、

    感谢您提供有关联轴器的信息。 在负输入交流耦合至 GND 的情况下、正输入应交流耦合且具有相同的电容。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我将 MB 上的 DIP 开关设置为使用“外部 ASI“、进行探测以确保不再生成 MCLK、然后使用以下结果注入我自己的信号:

    无 SDATA。

    我将 DIP 开关更改回使用 MB 信号、删除了外部 MCLK、修改了我的代码、使唯一的区别是控制主模式并接收到以下波形的一位。

    SDATA 看起来是合理的、但来自 MB 的注入时钟看起来是 I2S 而不是 TDM。 (我假设默认情况下 MB 注入 I2S、如果配置为这样做、则仅切换到 TDM?)

    我的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我在 I2S 模式下尝试了主模式、看看是否是导致问题的那种特定组合。 SDOUT 上仍然没有任何内容。

    当系统在主模式下工作时、您使用的命令序列是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我将 MB 上的 DIP 开关设置为使用“外部 ASI“、探测它以确保它不再生成 MCLK、然后使用以下结果注入我自己的信号:

    这是主模式吗? 在这种情况下、ADC5140 会生成 BCLK 和 FSYNC、 因此您只会在 GPIO1 上注入 MCLK。 我建议直接连接到 GPIO1 接头、因为好像您正在注入 MCLK 测试点。

    SDATA 看起来很合理、尽管从 MB 注入的时钟看起来是 I2S 而不是 TDM。 (我假设默认情况下 MB 注入 I2S、如果配置为这样做、则仅切换到 TDM?)

    如果两个 DIP 开关都打开、器件会从 USB 电源(可能是您的 PC)获取时钟。 AC-MB 不会生成这些信号。

    当系统在主模式下工作时、您使用的命令序列是什么?

    我使用音频控制 GUI PPC3 对器件进行了编程。 如果您对此感兴趣、可在此处找到它: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 、并在此处观看指导视频: https://www.ti.com/video/6377607936112

    如果我误解了任何内容、或者您想建立一个电话来进一步讨论此问题、请告诉我。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我还有其他一些我现在重点关注的项目、但我希望下周能回到这里。 要回答您的问题:

    [引述 userid=“616927" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559589/tlv320adc5140-unable-to-power-on-adcs-device_status-1-reads-0xc0/6030475
    我将 MB 上的 DIP 开关设置为使用“外部 ASI“、进行探测以确保不再生成 MCLK、然后使用以下结果注入我自己的信号:

    这是主模式吗? 在这种情况下、ADC5140 会生成 BCLK 和 FSYNC、 因此您只会在 GPIO1 上注入 MCLK。 我建议直接连接到 GPIO1 接头、因为好像您正在注入 MCLK 测试点。

    [/报价]

    我有点不清楚、我唯一注入的信号是 MCLK。 我的注入信号位于 MB 的 MCLK 接头上、测试点连接仅用于监控信号并确保信号正确发送。 在您提到 PDK 之前、我没有注意到 GPIO1 标头、但我认为这相当于 MB 上的 MCLK 标头?

    [引述 userid=“616927" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559589/tlv320adc5140-unable-to-power-on-adcs-device_status-1-reads-0xc0/6030475
    SDATA 看起来是合理的、但来自 MB 的注入时钟看起来是 I2S 而不是 TDM。 (我假设默认情况下 MB 注入 I2S、如果配置为这样做、则仅切换到 TDM?)

    如果两个 DIP 开关都打开、器件会从 USB 电源(可能是您的 PC)获取时钟。 AC-MB 不会生成这些信号。

    [/报价]

    注入信号时、两个 DIP 开关都处于关闭位置、当我想使用 MB 的信号时、S1 处于关闭位置、S0 处于打开位置、探测这些线路时、MB 似乎独立生成信号。

    [引述 userid=“616927" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559589/tlv320adc5140-unable-to-power-on-adcs-device_status-1-reads-0xc0/6030475
    当系统在主模式下工作时、您使用的命令序列是什么?

    我使用音频控制 GUI PPC3 对器件进行了编程。 如果您对此感兴趣、可在此处找到它: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 、并在此处观看指导视频: https://www.ti.com/video/6377607936112

    [/报价]

    我有访问权限、但在获得 TLV 模块权限之前我才使用过它、我下周将再次解决这个问题、因为我拥有完全访问权限。 如果成功、我将嗅探 I2C 线路以获取命令序列、并将其发布回此处。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    根据原理图、MB 的 MCLK 接头应该连接到 GPIO1、但由于某种原因、这个接头在我的设置中无法正常工作。 相反、我将 MCLK 直接连接到 GPIO1 接头并 成功看到 预期的输出。

    请告诉我您使用 PPC3 进行的测试结果如何。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我写信检查您的进度、看看您是否需要这里的更多帮助。 否则、我将关闭该线程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    >根据原理图、MB 的 MCLK 接头应连接到 GPIO1

    只有在桥接 R3 焊盘时才会连接它们、默认情况下 MCLK 不连接到 GPIO1。

    我尝试使用 Pure Path 软件使主模式无法正常运行、我们花了太多时间尝试使其启动和运行、我们要么研究可以在主模式下运行的 ADC 的一些其他选项、要么利用从模式功能。

    我能够使从模式完全正常工作、并将其与 PCM1690 配对、以便能够从音频源一直切换到音频接收器、但主模式仍然无法正常工作。

    谢谢、此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我在 EVM 上的主模式下取得了一些结果。 设置和之前的 EVM 设置 (DIP 开关设置为“外部 ASI“)后、我必须进行一次更改、使其正常工作。 必须在接头 J13 的右侧引脚上注入 MCLK。 它不能连接到 MB 的 MCLK 标头。

    通过此连接和以下 PPC3 设置:

    我 在 SDOUT 上看到正确的数据(黄色为 FSYNC、蓝色为 SDOUT):

    此示波器屏幕截图是 4 个数据样本。  在此测试期间、我只有通道 2 上有输入。 希望这款器件也能正常工作。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我使用此 IC 的最新进展。

    在从模式下使用它一段时间(使用自定义硬件)后、我决定重新启用主模式、看看是否可以将其启动并运行。

    它是有效的。

    不幸的是、我不知道为什么它现在和以前都能正常工作、我目前的怀疑是我的时钟信号不够干净、或者可能是我在板和时钟源之间的共同点是坏的? 有一点奇怪的是、一种模式可以工作、而另一种模式没有工作、可能从模式比主模式具有更高的容差?

    不管怎样、它看起来是我的配置的问题。