This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:数据表中 I2C 引脚分配的 Potentail 勘误表

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584947/pcm5242-potentail-errata-on-i2c-pin-assign-on-the-datasheet

器件型号: PCM5242

您好的团队、

在整个数据表中、I2C 分配的引脚说明并不一致。 您能否确认?

正如我在 EVM 原理图上确认的那样、下面应该正确。

image.png

 

您可以向下找到  8.9.1.1.2 I2C 接口 、您将看到不同的信息。

image.png

ADR 1/2 似乎不一致。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、请使用表 1。   我怀疑这是一个剪切和粘贴从另一个表 ,但没有为它进行更正/更新.

    此致、

    Arash