This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:音频输出噪声

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578837/tlv320aic3204-audio-out-noise

器件型号: TLV320AIC3204

3204A.png3204C.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能详细说明一下您看到的问题吗? 原理图中圈出的 GPIO_Audio 信号的示波器是否为? 两个示波器屏幕截图之间有哪些不同的工作条件?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图像显示了从 CPU 到 TLV320AIC3204 的正常波形。
    第二个图显示了从 CPU 到 TLV320AIC3204 的纹波波形、这是产生噪声的原因。
    在电路图中圈出了测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果这是 ASI 信号、您可以在这些线路 22 –100Ω 上添加一个小电阻。 我仍然不确定您看到的具体问题。

    示波器中显示了什么信号? 我只看到一个波形、但您在原理图中圈出了六个 ASI 信号。

    什么会在信号中引入纹波?

    您能展示出对输出的影响吗? 您看到的是哪种输出?

    请尽可能详细、因为这样可以更轻松地帮助解决您的问题。

    此外、如果尚未在 I2C 线路上添加上拉电阻器、您应该在这些线路上添加上拉电阻器。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果您仍有问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们正在调查它是否与软件有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您对 TLV320AIC3204 还有任何问题/顾虑、请点击此处进行注释。