This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:产品性能咨询

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588316/opa1622-product-performance-consultation

器件型号: OPA1622

尊敬的专家:

客户计划将 OPA1622 用于直接连接低电阻扬声器的架空电话。  有几个问题需要您的建议。

(问题 1) 在电源电压为+/–4V 时、运算放大器输出 2Vrms 连接 24 Ω 扬声器。  根据数据表中的下图、THD + N 是否会超过 0.5%?

OPA1622-1.jpg

 

(问题 2):参考下图。  100kHz 之前的频率响应的输出阻抗是否小于 5 Ω?

OPA1622-3.jpg

 

(问题 3):输出是轨到轨输出吗?

(问题 4):我们是否需要在计算输出效率时增加输出阻抗?

 

最好的 Rgds

Stanley

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、  

    [引用 userid=“44953" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588316/opa1622-product-performance-consultation “](问题 1) 、电源电压为+/–4V、运算放大器输出 2Vrms 连接 24 Ω 扬声器。  根据数据表中的下图、THD + N 是否会超过 0.5%?

    我们没有+/–4V 的数据、但图 55 是+/–5V 电源的数据、我预计+/–4V 和+/–5V 电源之间没有太大差异。 即使对于 16 欧姆负载、图 55 也不会接近 0.5%、这比客户想要使用的 24 欧姆负载更重、要求更高。 我预计 24 Ω 负载上的+/–4V 也会出现类似的行为。  

    [引述 userid=“44953" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588316/opa1622-product-performance-consultation ](问题 2):参考下图。  100kHz 之前的频率响应的输出阻抗是否小于 5 Ω?

    是的。  

    (问题 3):输出是轨到轨输出吗?

    线性工作输出摆幅限制在每个电源轨内、如下所示:

    • (V–)+ 2V≤VO≤(V+)–2V、
      • 条件 RL = 32Ω、VS =±5V
    • (V–)+ 1.5V≤VO≤(V+)–1.5V、
      • 条件 RL = 600Ω、VS =±18V

    每个电源轨的非线性输出摆幅如下:

    [引述 userid=“44953" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588316/opa1622-product-performance-consultation ](问题 4):我们是否需要在计算输出效率时添加输出阻抗?

    计算效率时不需要包括输出阻抗。 功率计算只需使用基于提供的电流和输出级上的总电源电压的功率耗散。  

    此致、  
    Chris Featherstone