This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3120-Q1:有关 ASI 输入混合饱和更改的说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590688/pcm3120-q1-the-description-on-asi-input-mixing-saturation-alter

器件型号: PCM3120-Q1

您好团队  

我的客户 Zid 想知道 PCM3120-Q1 ASI 输入混合饱和变化的含义。 在数据表中找不到有关此中断的任何说明。  谢谢  

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在该器件上、可以选择将其中一个 GPIO 引脚转换为 ASI 输入、其中可以输入数字数据并将数字数据与 ASI 总线上的数据混合。 其配置寄存器如下所示:

    如果这种混合导致 ASI 总线上的数据饱和、它 将通过您提及的中断发出警报(如果未屏蔽)。 在器件的默认状态下、混合被禁用。

    此致、

    Garret