This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:低电平扬声器输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590614/tlv320aic3109-q1-low-level-speaker-out

器件型号: TLV320AIC3109-Q1

设计电路的原理。  

使用 TLV320AIC3109-Q1(编解码器)和 LM4995SD (spk Amp)。

但扬声器电平相对于电路来说非常低。

请检查我的电路。  

谢谢你。

此致、

全仁浩

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我测得的输出电压是多少吗? 还可以提供 AIC3109 编解码器的寄存器设置吗?

    我注意到的一点是、对于该放大器、增益为 2 * Rf/Ri、在本例中该值为 2。 因此放大器的输出将是 2 *编解码器输出、其差分满量程输出电压为 1.414Vrms。 因此、扬声器放大器能够提供的最大值将为 2.8Vrms、在 5V 输入 AVDD 下为 2V、因此不会达到放大器的最大功率输出。  

    请告诉我这一点。

    此致、
    Mir