This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于使用 TAS2505IRGER 的内部 LDO 进行电池电源玩具设计

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585742/tas2505-regarding-the-use-of-internal-ldo-of-tas2505irger-for-battery-power-toy-design

部件号: TAS2505

您好、  

我计划使用 TAS2505IRGER 进行电池供电玩具设计。 我想使用 TAS2505IRGER 的内部 LDO 、将电压降至 3.3V 至 1.8V。 但是、似乎所有 LDO 详细信息都已在数据表中删除、仅提到了 LDO 选择引脚。  

请告诉我:  

  1. TAS2505IRGER 的内部 LDO 是否 可用于降至 1.8V 并连接 同一 TAS2505IRGER 的内核电压引脚 AVDD 和 DVDD 引脚?
  2. TAS2505TRGERQ1 数据表的汽车型号似乎清楚地说明了内部 LDO 的使用及其可编程性、能够降至 1.8V。 是否可以将 TAS2505TRGERQ1 用于电池供电的玩具设计?  

此致

Sudheer  

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会重新检视您的帖子、并尽快提出进一步的评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    您可以  像使用 TAS2505IRGER 一样使用 TAS2505TRGERQ1 。

    使用内部 LDO 为 AVDD 和 DVDD 供电时、器件上电序列存在一个已知问题。 这仅在低环境温度下的几个器件中发生。 在 TAS2505 的商业版和第 1 季度版上均已修复此问题、请查找标有“REVC"的“的材料、因为这是包含修复问题的材料。

    TAS2505 数据表的商业版本将在下一次文档刷新中更新。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    您提到此问题已在商业版和第一季度版上得到修复。 这意味着我可以在商用型号  TAS2505IRGER 中使用 LDO 功能吗? 如果是、什么时候可以预期 包含 LDO 详细信息和器件修订版本的修改数据表?  

    与 Q1 型号相比、我更喜欢使用商用型号来降低成本。  

    请告诉我您的评论。

    此致

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    这已在 TAS2505 的商业版和第一季度版上得到修复、请查找标有“REVC"的“的材料、因为这是包含修复程序的材料。

    您可以对第 1 季度或商业器件使用“REVC"材料“材料。

    目前尚无更新商用器件数据表的具体日期、可在此期间使用 Q1 版本数据表作为参考。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    似乎存在 误解。 我想 在新设计中使用 TAS2505IRGER、并使用 LDO 生成 1.8V 电压。 此 1.8V 电压需要连接至 TAS2505IRGER 的 AVDD 和 DVDD 电源引脚。 希望我的要求对您来说是明确的。  

    此致

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    我认为很清楚。 您可以使用设备的“REVC"版本“版本执行此操作、即已修复的版本。 这适用于 Q1 和商业版本。
    您可以通过 IC 顶部标记和装运箱标签确认为“REVC"。“。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。  

    您的答案是合理的。  

    很难通知采购团队订购 Rev C 芯片。 如果您能 在修订版 C 中提及 TAS2505IRGER 的确切订购号、或者如何为修订版 C 集成电路订购?  

    此致

    Sudheer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已连接  TAS2505IRGER 的设备标识 。 在顶部的任何位置都未提及 REV C。  

    那么  如何下订单的修订版 C IC ?  

    此致

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    我将在内部检查哪些材料正在积极发货、我将尽快返回并提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    有关如何订购  TAS2505IRGER 修订版 C 的任何更新(具有工作正常的内部 LDO 功能)。  

    此致

    Sudheer G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    我将再次查看此内容、明天将收到一些反馈。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    任何更新请...

    Sudheer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    与团队一起检查后、所有新物料运输都应进行改造。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 这有助于我们 使用商业级 器件  TAS2505IRGER 进行设计 。  

    如前所述、如何  从芯片顶部标记中识别 Rev C 商用级芯片? 这将有助于与旧版本库存件区分开来。  

    此致

    Sudheer   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    可通过顶部标记以及装运箱标签来识别器件版本。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师