This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:4 线 I2S 支持的采样频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591807/pcm5100a-q1-sampling-frequencies-supported-by-4-wire-i2s

器件型号: PCM5100A-Q1

您能否确认、表 10 中列出的仅 10 个频率是与 4 线 I2S 正确运行的采样频率? 此外、该器件是否会在 24kHz 的采样频率下正常工作(表 10 中未列出该频率)?

由于表 10 中的采样频率似乎只是示例、而不是详尽列表、因此我想确认这一点。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kenji-San、

    这些是唯一支持的工作频率。 24kHz 是 不会 眼图。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Garret、

    感谢您的答复。

    此致、
    Ishihara