This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:由 XMOS MCU 生成的 I2S/TDM 配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591989/tas6684q1evm-i2s-tdm-configuration-generated-by-xmos-mcu

器件型号: TAS6684Q1EVM

TI 团队大家好、

我正在尝试查看 TDM 中反映的 PPC3 中的 TDM 配置变化、例如通道从 4 更改为 8、位偏移从 1 更改为 0、但我无法注意到 TDM 线路的变化。
image.png


我正在监控这些线路:
 SCLKOUT (J20)= SCLK =   示波器 D0
 FSYNCOUT (J22)= FSYNC =示波器 D1
               SDN  =示波器 D2

而所有开关 S1、S2、S3 和 S4 都接通

跳线具有以下配置:
a626520e-5a06-4ba3-be6a-21b2630bc37a.jpg

PPC3 中的更改是否反映在 TAS6684 寄存器以及 XMOS MCU 生成的 TDM 中?  

谢谢、
Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gilberto

    EVM 本身无法生成 TDM 数据格式、PPC3 选项只能让 TAS6684 准备接收 TDM 数据、只有 TAS6684 内部寄存器发生更改、XMOS 上不做任何更改。 需要在 EVM 中提供外部 TDM 格式。 通过跳线 J24 连接到 J26。