This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:PCM5242RHBEVM(USB COM 端口检测问题和放大器;PPC 3 软件问题)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588092/pcm5242rhbevm-pcm5242rhbevm-usb-com-port-detection-issue-issue-with-ppc-3-software

器件型号: PCM5242RHBEVM
主题: PCM5242 中讨论的其他器件

尊敬的先生/女士:

我们购买了 PCM5242RHBEVM、并且我们已在 Windows 10 操作系统中成功安装了 PPC3 windows 安装程序、甚至还安装了 Texas Instruments USB Audio Software。 对于所有跳线选择、我已将电路板保持为默认出厂配置。 请您指导我们测试评估板的未来发展方向。 我在此附上软件和硬件的图片、以供您参考并提供必要的建议。  

期待您的宝贵建议。

跳线说明:

JP10:2 和 3 连接用于 USB 连接

JP 1 至 4:旁路(默认选择)

JP5,6:简短

其余 IO:默认位置

通信方式:

 USB 模式

此致、
Rohith

 

 

PPC3 Screenshot.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    将 USB 电缆连接到 EVM 时、计算机应该会将 EVM 识别为音频器件、如果将鼠标移动到 Windows 操作系统右下角的扬声器图标、系统应该确认它将其视为 TI 音频器件。  请确保您安装了以下驱动程序、如果您在连接方面仍有任何问题、请告知我。

    我通常使用 USB 为电路板供电、提供 Audio Precision 的 I2S、并将 DAC 输出连接到 其 模拟分析仪以分析和监控输出。

    虽然您可以使用 PPC3 附带的 I2C 主设备通过您的脚本对寄存器进行编程、但我自己使用了具有专用 GUI 的 PPC2 ( PurePathTm 控制台 2) 因此、我根据连接对寄存器进行编程。

    PPC2.   可以从产品页面 或此页面下载  https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

     它具有内置设置、并在选择输入时显示了所需的跳线修改

    e2e.ti.com/.../1832.TI-USB-Driver.zip

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     感谢您分享变通方法,我将研究相同的方法,并将返回给您相同的更新。

    此致、
    Rohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果问题仍然存在、请告诉我。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    不幸的是,在安装 PPC 2 和德克萨斯驱动程序后,我仍然面临相同的问题的未知设备。 请让我知道同样的前进方向。 请查找随附的照片、以供您随时参考并提供必要建议。

    期待您的宝贵建议。

    此致、

    Rohith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您使用的 Windows 是 10 还是 11? 另外、请尝试使用具有不同窗口的不同 PC。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们在现有设置中使用了 Windows 10 操作系统。 我们还将在 windows 11 上测试它,并让你发布相同的更新。  

    在不同的 Windows 10 PC 中,我们也会给它一个尝试和更新。 对于 Ubuntu Linux、我们可以直接使用该实用程序的地方是否有任何建议?

    此致、

    Rohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    以下链接中提供了 Linux 的所有可用驱动程序、该链接将随着新驱动程序可用而更新。  

     【常见问题解答】Linux 驱动程序:用于 AIC31xx/DAC31xx/AIC325x/AIC320x/AIC326x/AIC321x 的器件驱动程序 

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢、我也将在 Ubuntu Linux 中检查 PCM5242 的驱动程序。 除了移除并重新安装 PurePath Console 2 之外、现在我可以看到目标正在 控制台上连接。 我对 Windows 11 PC 所遵循的相同程序也遇到了与前面所述相同的问题。

    我将继续使用评估模块进行测试、您还能指导我如何使用现有的 PCM5242 从 PC 播放音频。 感谢您为解决问题提供宝贵的支持。

    此致、
    Rohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、

    有关如何使用此 EVM 的详细分步说明 提供了该功能 。 基本上您需要查看第 3 页 的 “模式 1:通过 用户指南的 USB 播放音频“部分。

    甚至 GUI 本身也会显示为给定源需要重新放置哪些跳线。   只需点击您要选择的源(USB,光纤或电缆) 、您就会看到红色跳线相应地发生变化。

    为了搜索主题 并让 未来的用户受益、如果您对  Ubuntu Linux 驱动程序有任何疑问、请在标题中使用该主题打开一个新主题、团队将对其进行解答。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     表示感谢,将工作和检查 Ubuntu 驱动程序,并为相同创建单独的线程。

    此致、
    Rohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rohith。

    此致、

    Arash