This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:TAD5142 耳机端口热插入/退出问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591659/tad5142-tad5142-headphone-port-hot-insertion-withdrawal-issue

器件型号: TAD5142
主题: TAD5242 中讨论的其他器件

TAD5142 配备了一个 3.5mm 耳机插孔。 热插拔后、输出停止、只能通过断电和重新启动来恢复。芯片的输出模式为“具有耳机/线路驱动的差分输出“、其他设置为 I2S 从模式、32 位、3.3V 电源和立体声输出。 希望收到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Found、

    您能否确认使用的是官方 EVM 以及使其失败的确切过程?

    我很快运行了一个测试与 TAD5242 我有和连接的差分输出 的 EVM 到 AP 和播放正弦波,当它 在播放时,我插入了耳机插孔,我有声音在 HP 以及有 扬声器的输出。 拔下并插 回 HP 几次、我仍然可以听到声音 和扬声器输出。

    我看不到 操作有任何问题。 如果您在使用我们的 EVM 时仍有任何问题、请详细告知我、我将为您提供帮助。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash

    感谢您的答复。 我没有很清楚地描述它。 我将 TAD5142 制成模块并放置在我自己的电路板上、 这是我的原理图。

    e2e.ti.com/.../DanteMic_5F00_MainBoard_2D00_6140-IN.pdf
    昨天、我再次尝试将 22uF 陶瓷电容器替换为 33uF 钽电容器、类似于 TAD5142EVM 中使用的电容器。 问题已解决。

    不过、我认为钽电容器有点贵。 因此、我尝试在耳机插孔处使用一个与 220uF 电解电容器串联的 100R 电阻器。这个问题似乎也得到解决。

    我想询问以下几点
    1.为什么使用陶瓷电容器会直接导致热断开问题?
    2.与 220uF/25V 表面贴装电解电容器串联的 100R 电阻器是否可以替换 EVM 板上的 47uF 钽电容器?

    此致、

    找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好找到、

    今天是我们在美国的团队的假期、请期待收到延迟的回复。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好找到、

    我认为,你描述的问题是 由于使用陶瓷电容器(这是不极化电容器).

    因此、如果使用 电解电容器 或 钽电容器、则应能够使其在无需串联电阻器的情况下正常工作。

    此致、

    Arash