This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:了解芯片如何在线路输出和耳机输出模式之间选择所需的阐述

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592305/tad5242-clarification-needed-to-understand-how-the-chip-selects-between-line-out-and-headphones-out-mode

器件型号: TAD5242

您好:

当通过 MD5/MD4 引脚配置模式 1 时、数据表会声明“差分输出;接收器/耳机负载或线路输出“  

问题是:请如何进行此选择? 此芯片如何了解连接的负载的性质?

此模式看起来与两者都兼容、对于性能下降和/或此模式的特定限制没有提及。

任何文件都将非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    该器件 不会在耳机或线路负载之间发生任何变化。 它能够以相同的性能支持这两者。

    唯一的限制是耳机最大值为 300 欧姆、线路最小值为 600 欧姆。 300 到 600 欧姆不能保证保持相同的性能、但如果没有、我会感到惊讶。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    您能否与设计团队核实负载在 300 和 600 欧姆之间时芯片的性能?

    对于能够在如此广泛的负载范围内保持相同性能水平的零件、我会感到非常惊讶。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    我检查了设计引线、 需要稍微更正我之前的陈述。 电路确实略有变化、但您不应该注意到太大的差异、因为其设计性能是相同的。

    在耳机支持的模式下、该器件将支持 300 至 600 欧姆范围、但在专用线路模式下不支持。  

    此致、
    Jeff McPherson