This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:麦克风音量太低

Guru**** 2867950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589771/tlv320aic3212-microphone-volume-is-too-low

器件型号: TLV320AIC3212

您好:

我使用模拟麦克风作为 TLV320AIC3212IYZFR 的输入、 我可以录制、但音量太低(除了敲击麦克风外,很难听到声音)。

以下是设置:

1.将 IN2L 和 CM1 路由到左侧 ADCPGA、并具有 10K 输入阻抗
2.使用 10K 输入阻抗将 IN2R 和 CM1 路由至右侧 ADCPGA(无输入或 IN2R,仅用于测试)
3. 左麦克风 PGA 控制 — 0x00/0x01/0x3B (B0_P1_R59) 设置为 0x5f (47.5db)
4. 右侧麦克风 PGA 控制 — 0x00/0x01/0x3C (B0_P1_R60) 设置为 0x5f (47.5db)  
5. 麦克风偏置控制 — 0x00/0x01/0x33 设置为 0x40 (1.62v)
这是原理图:
image.pngimage.png
 
如何调大音量?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有点困惑你的原理图 没有麦克风连接到芯片,但我看到 MIC P 和 MIC N 来自同一个地方... 它们是差分输入还是两个单独的输入? 最好一次有一个麦克风来自一个点。 这些信号可能是相同的信号、因此如果器件正在寻找差异、则不会有太多。 是否可以断开 MIC N? R 输入也有问题吗? 您能否分享针对 CM 和输入选择的寄存器配置?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffres:

    感谢您的答复。

    MIC N 未连接到音频代码、我已返工 MIC_N 已连接到 GND、结果相同。R 输入尚未测试。

    顺便说一句、如果我从 PC 而不是 MIC 连接到 LINEOUT、则没有音量问题。

    对于寄存器:

    编解码器作为从模式工作、OSR=128

    簿 0/页 1/寄存器 8:共模寄存器= 0x00

    簿 0/页 1/寄存器 51:麦克风偏置控制= 0x40

    簿 0/页 1/寄存器 52:输入选择 1: = 0x10

    簿 0/页 1/寄存器 54:输入选择 1:= 0x40

    Book 0/ Page 1/ Register 55:输入选择 := 0x10

    簿 0/页 1/寄存器 57:输入选择 := 0x40

    还有一点要说的是、可以和我分享一个参考 MIC 原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 EVM 用户指南中找到 EVM 原理图、其中包括“MIC IN“插孔处的典型麦克风连接。 您可以看到有麦克风偏置连接、这是一种交流耦合输入配置。  

    您能分享更新后的原理图吗? 我在这里仍然感到困惑。 芯片的输入在哪里?

    从没有音量问题的 PC 引出线路、导致我认为 PGA 增益不足、或者麦克风偏置设置不正确。 我再次对输入连接感到困惑、因此我不确定是否可以建议进行更改。 连接线输出后、能否首先检查引脚上的电压与连接麦克风时的电压?

    我看到 IN2L 以 10k 输入阻抗连接到 L PGA、并将 CM 连接到 M 端子。 IN2R 连接到 R PGA、也是单端信号。 但不确定这些元件在原理图上的连接位置。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffres:

    也许我有误点击“报告为辱骂“, 所以对不起。

    我已通过移除 C314 来修改原理图、如下所示:

    然后测量 MICIBASE (R260)= 1.61 伏

    PGA 增益:设置:PGA 控制 — 0x00/0x01/0x3B (B0_P1_R59) 设置为 0x5f (47.5db)

    用于“PGA 增益“的任何其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是 PGA 增益寄存器。 确保您已将输入设置为左侧 PGA、这些输入在页 1 寄存器 52-54 中进行了设置。  例如、如果 MIC_P 连接到 IN1L、则需要将寄存器 52 设置为 0x40(最低输入阻抗也会使其尽可能吵)、将寄存器 54 设置为 0x40、因为如果我正确理解您的原理图、这是一个单端麦克风。  

    还有 ADC 数字音量控制、 对于左 ADC、这是页 0 寄存器 83。  

    能否用示波器检查麦克风输出的电压? 这将帮助我们找出卷问题的根源。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffres:

    当我们使用 IN2L 时、我将寄存器 52/54 设置为 0x20 或 0x30、结果是相同的。  

    我用示波器检查了麦克风输出,几乎不能消息信号,但当我测试麦克风的 另一个项目没有音量问题,它使用编解码器 sgtl5000(mic bias=3.3V ),相同的 MIC 示意图,也不能消息与示波器,除非我敲麦克风。  

    那么、编解码器是否可以过滤 MIC 的低输入信号?  因为 MIC 信号由 PRB_Rx 处理。  

    还有一个问题、正如我们所知、麦克风偏置可以设置为 1.6V 2.4V 3.0V 3.3V、 应该 设置哪个电压? 根据什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    麦克风偏置电平将取决于麦克风。 请查看您的麦克风数据表。

    低电平输入信号可能正是麦克风造成的。 当您最大输出 PGA 增益时、您是否在数字录音中完全看不到/听到信号? 还能调节 ADC 音量控制吗? 这是第 0 页上的寄存器 0x53 和 0x54。

    您能否分享您获得的信号记录 — 这也可能有所帮助。 如果您有任何示波器截图来展示我们正在谈论的内容、这也会很好。

    ADC 将自动滤除直流和非常低的频率、但我假设您要拾取可闻范围内的频率、因此这不会受到影响。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以在这里从录制的文件中听到声音。

    我 猜麦克风的输入信号太低的问题, 但哪种麦克风可用于 aic3212 以实现有效的语音记录?  

    我附上了一个通过设置 0_0_0x53=0x28 和  0_1_0x3b= 0x5f e2e.ti.com/.../5001.test.wav 进行记录的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天、星期五是在美国度假、请期待收到延迟的回复。

    感谢您的耐心、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 的典型满量程输入为 0.5Vrms(适用于通带中的 1 个正弦波)。 因此、任何输出大约 0.5Vrms 最大输出电压的麦克风、或者您可以添加自己的放大器/衰减器电路来获得合理范围内的信号。 如果为麦克风提供更高的 MICBIAS、则可能会输出更高的电压、这再次取决于麦克风。  麦克风的数据表中可能包含有关偏置电压和灵敏度的信息、这些信息是计算电压输出的方法。

    此致、
    Mir