This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:成熟设计的问题似乎在于 TI 提供的 NE5532DR 器件

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593189/ne5532-issues-with-a-mature-design-appearing-to-be-down-to-ti-supplied-ne5532dr-devices

部件号: NE5532

在基于 INA217AIDWT 前端并通过使用 NE5532DR 的中间电路馈送到 PCM4220PFB 的专业麦克风到 AoIP 转换器上、我遇到了音频相位的高频调制问题。  更改旧器件的 NE5532DR(标有 TI 标识)解决了多个器件上的问题。  在查看我们的购买历史记录后、遇到该问题的芯片是从德州仪器 (TI) 商店购买的、因此我可以排除假冒器件。  NE5532DR 是否经过内部重新设计、可以解释这些问题?

良好单元:

 

坏单元:

 

音频:良好单元(顶部)不良单元(底部):

Top Good BOT BAD.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是、2023年11月15日 上发布了关于此产品的晶圆制造厂和设计变更的产品变更通知。 旧器件和新设计之间可能存在差异。 您是否可以在器件标识以及包装盒上提供合格和不合格器件的包装标签上提供任何信息? 我可以在我们这边核实这是否确实是一个新的与旧的区别。 示波器快照表明存在稳定性问题。 在没有信号的情况下、您是否看到输出振荡?

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20231114004_20231115101151195.pdf

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的及时回复。  我可以确认、我确实看到了 输入信号处于静音状态下的振荡。

    以下 是一个良好示例和一个不良示例的标记

    请注意、这两款器件都缺少 TI 标识、这两种器件都是“现代“示例。  您能否确认良好的批处理代码是在 PCN 之前还是之后?

    良好:
    N5532
    T143M
    AC4F

    差:
    N5532
    T156M
    AESV

    谢谢、此致

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  

    我已确认以下内容:

    [引述 userid=“379585" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593189/ne5532-issues-with-a-mature-design-appearing-to-be-down-to-ti-supplied-ne5532dr-devices/6138785 良好:
    N5532
    T143M
    AC4F[/报价]

    这是一个很好的例子

    [引述 userid=“379585" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593189/ne5532-issues-with-a-mature-design-appearing-to-be-down-to-ti-supplied-ne5532dr-devices/6138785 差:
    N5532
    T156M
    AESV[/报价]

    这是新芯片。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的答复和信息。  很高兴知道它们不是新芯片(因为这表明一个批次问题可能会对我们使用 NE5532DR 的其他产品产生影响)。  但是、PCN 引起的成熟产品存在设计问题。

    您对解决问题有什么建议吗?  您是否需要 更多信息才能提供建议? (SCM 等?)

    谢谢、此致

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  

    您是否能够提供原理图供审核? 我已通过 E2E 发送朋友申请。 从那里,我们可以移动到私人聊天或通过私人聊天交换电子邮件分享原理图等,如果这是可取的。  

    此致、  
    Chris Featherstone