This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:I2S PCM5102 DAC 无声音

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594560/pcm5102a-no-sound-from-i2s-pcm5102-dac

器件型号: PCM5102A

我将使用 DAC PCM5102A 设计音频板。 这是我的原理图:  

imagen.png

我将 FILTER_SEL 和 DEMP_SEL 集成到 GND。 LRCK、DIN 和 BCK 通过 22 Ω 电阻连接至 esp32 引脚。 SCK 至 GND。

3.3VD 来自降压转换器、也为微控制器供电。 3.3VA 来自 LDO(尝试获得无噪声电源轨)。  

当 I 从微控制器输出音频信号 (I2S) 时、它们如下所示:

  • BCK

NewFile3.png

  • DIN

NewFile4.png

  • LRCK

NewFile5.png

但是、在输出端只有噪声 (OUTL 和 OUTP):

NewFile7.png

我已经检查了所有信号。 电源正确。 唯一奇怪的是 Vneg 信号、我读出它应该是–3.3V、但看起来像这样:

NewFile6.png

我已经尝试通过同一电源轨为 DVDD 和 AVDD 供电、但没有任何变化。

 

我需要帮助,因为我不知道发生了什么。 IC 是否会损坏?

提前感谢您、

 

卢西亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 C19 和 C20 应为 2..2 μ F(不是 2.2nF)。 我改变了它们,现在它似乎是有效的。