Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TAS3251
您好!
我们使用 TAS3251 构建系统。 您是否希望查看 PFFB 电路原理图并提供建议?
我们已经使用 PFFB 应用手册进行了设计、对该设计相当有信心。
此外、我们希望向电路板提供 36V 的单电源、然后在本地生成所需的 12V、3.3V 和–12V(用于运算放大器)。 您能否告知 12V 电源 FET 电源轨在负载运行期间所需的电流大小?
是否可以建议采用合理的方法来生成–12V 电压轨? 可能是 LM2576S-12 配置为反相稳压器? 不过、数据表建议的最大摆幅为 40V。 +36 至–12 为 48V 增量。

谢谢您、
彼得