This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:原理图审阅:TAS3251 上的 PFFB

Guru**** 2693285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592727/tas3251-schematic-review-pffb-on-tas3251

部件号: TAS3251

您好!

 

我们使用 TAS3251 构建系统。 您是否希望查看 PFFB 电路原理图并提供建议?

我们已经使用 PFFB 应用手册进行了设计、对该设计相当有信心。  

此外、我们希望向电路板提供 36V 的单电源、然后在本地生成所需的 12V、3.3V 和–12V(用于运算放大器)。 您能否告知 12V 电源 FET 电源轨在负载运行期间所需的电流大小?

是否可以建议采用合理的方法来生成–12V 电压轨? 可能是 LM2576S-12 配置为反相稳压器? 不过、数据表建议的最大摆幅为 40V。 +36 至–12 为 48V 增量。

image.png

谢谢您、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请留出一天时间让我完成审核。 感谢您的耐心。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 非常感谢您的帮助。 任何角度都是欢迎的。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    总的来说、原理图对我来说很好。 如果 I2C 上没有上拉电阻、在原理图中的其他位置、我建议将其添加。

    此致、
    悉尼