This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:应用问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594933/tas5805m-application-questions

器件型号: TAS5805M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我的客户将在他们的新项目中使用 tas5805m。 您能否查看客户的以下问题? 谢谢。  

1.给音量时,音频输出应与媒体源保持一致(即音量不应突然增加或减少) 。 此操作应在没有任何用户干预的情况下自动执行。 这预计仅支持内置扬声器。 支持快速简报。 所有其他内容均为 P1。 它是否可以在编解码器级别进行控制?
 
2.关于 Android Pie 指定的所有解码器以及相应的采样率、波特率和每样本位数, TAS5805 能否提供相应的支持?

1.gif

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    TAS5805 仅是 AMP、输入信号为 I2S 格式。 它可以支持不同的采样率和位深度。 编解码器应该会将其传输到 TAS5805 的可接受格式。

    我想您应该检查有关输出格式的编解码器。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TAS5805m 可以支持的以下格式: