This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:即使在空载条件下也能承受高温

Guru**** 2924990 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594514/tas5825m-high-temperature-even-under-no-load-condition

器件型号: TAS5825M

参考 EVM 电路、我将 TAS5825M 与图 1 所示的电路搭配使用。 调制方法为 BD 调制。

image.png

给该电路上电并将 IC 设置为播放模式时、即使 CN6 未连接到任何设备且电路处于空载状态、IC 也会升温至无法手动触摸的水平。 电感器 L44–47 也具有相同的行为。
此时、当我测量 CN6 上每个引脚相对于 DGND 的波形时、如图 2 所示。

image.png

  • 这种行为是否正常?
  • 原因可能是什么/这种现象的机制是什么?
  • 是否可以通过更换元件来减少 IC 和电感器产生的热量?
  • 是否可以通过更改 IC 寄存器设置来减少热量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    AMP 输出为差分输出、您应该测试 R+/R-对。 此外、您是否可以尝试更改为 1spw 模式进行测试?

    此外、请检查电路板的热设计。  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wenbin、

    感谢您的答复。 正如预期的那样、差分测量的结果为零输出。
    EVM 上也会产生一些热量、但没有我们的 PCB 上产生那么多热量。
    我计划通过改进电路板的热设计、更改芯片电感器的尺寸并减小串联电阻来采取对策。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    好的、如果您还有其他问题、请反馈给我。

    BR、

    Wenbin