This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:TAA5412-Q1 的 I²C Ω SDA 和 SCL 下降时间

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593406/taa5412-q1-the-i2c-sda-and-scl-fall-times-for-taa5412-q1

器件型号: TAA5412-Q1

TI 团队大家好、

在我们的环境中、SDA/SCL 下降沿时间在 IOVDD 3.3V 条件下以大约 7.8ns 的测量最小值运行、并且通信当前正常运行。
如果我们继续在这些条件下运营、请告知可能出现的任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表支持该时序。 您应该没有其他顾虑。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    同样的情况是否适用于 快速模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的时间在快速模式下仍然有效。

    此致、
    Jeff McPherson