This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:我可以为 TLV320AIC3256 提供来自 12MHz 振荡器的 MCLK 信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594698/tlv320aic3256-i-can-supply-the-tlv320aic3256-with-the-mclk-signal-from-a-12mhz-oscillator

器件型号: TLV320AIC3256

您好 TI

我可以使用来自 12MHz 振荡器的 MCLK 信号为 TLV320AIC3256 供电、而 WCLK 和 BCLK 信号由主机 MCU 提供。

12MHz 的频率是否合适、还是应该使用其他频率(例如 12.288MHz)?

或者、我是否可以让 MCLK 保持断开状态并使用 PCM 而不是 I2S?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好使用 12.288MHz、因为它是音频倍数。

    该器件仅支持 I2S、不支持 PCM。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    非常感谢、

    那么、我可以用频率为 12.288MHz 的外部振荡器提供 MCLK 吗?
    我对 PCM 有点困惑、因为数据表的第 10.3.6 节说它支持 PCM。 您能为我确认一下吗?  这是一个重要的问题、因为我要使用的主机是 PCM。

    非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的原始陈述不清楚。 PCM 将在 TDM 模式下受支持、但没有专用的 PCM 模式。 它应该能够在 TDM 模式下正常工作。

    此致、
    Jeff McPherson