Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV320AIC3256
您好 TI
我可以使用来自 12MHz 振荡器的 MCLK 信号为 TLV320AIC3256 供电、而 WCLK 和 BCLK 信号由主机 MCU 提供。
12MHz 的频率是否合适、还是应该使用其他频率(例如 12.288MHz)?
或者、我是否可以让 MCLK 保持断开状态并使用 PCM 而不是 I2S?
非常感谢。
此致。