This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:上电期间出现砰砰声

Guru**** 2892180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1596119/tpa6304-q1-pop-noise-during-power-on

器件型号: TPA6304-Q1

我们发现在将 TPA6304 通道配置为在上电期间播放时出现了以下砰砰声、为了避免这种情况、正确的引导序列是什么?

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Willem:

    此波形看起来像是一个直流负载诊断的捕获图。

    是否有人因此听到了真正的砰砰声? 或者您只是担心这个波形不应该出现。  

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、波形会输出到其他外部放大器、然后会出现可闻噪声、因此想知道它是什么以及如何避免、我们将检查它是否是直流负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willem

    听起来好像 TPA6304 的线路输出用于其他外部放大器。  

    第 7.3.6.1.7 节可能会有所帮助。

    如果您已经使用线路输出诊断、请确保在诊断期间外部放大器处于静音状态。 否则、砰砰声是不可避免的。

    Elise